Réunis dans un même système !
22 juin 2021
Autorisations d’accès et sélection du mode de fonctionnement
Imaginez qu’il existe un système capable de définir les autorisations d’accès pour vos machines en toute simplicité. Un système qui permette à vos collaborateurs d’éviter les erreurs grâce à des systèmes d’autorisations clairement paramétrés. Un système qui rende superflu tout mot de passe complexe qu’il serait nécessaire de noter quelque part. Un système qui ne nécessite plus d’utiliser d’innombrables clés différentes. Un système qui permette en outre la sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité de votre machine.
Tout cela est maintenant à portée de main ! Le système moderne des autorisations d’accès et de sélection du mode de fonctionnement PITmode réunit les fonctions de sécurité et de sûreté dans un même système. Il peut être utilisé dans toutes les installations et les machines nécessitant différents droits d’accès et des modes de fonctionnement de sécurité fonctionnelle. Les deux fonctions requièrent une gestion d’autorisations d’accès complète et infraudable.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be