Belgique | français

7 oct. 2016

Deloro Wear Solutions opte pour le Motion Control de Pilz

Du concept d’entraînement et de commande à la mise en service d’une machine : renseignez-vous sur notre application pour la société Deloro Wear Solutions GmbH !

Des conseils de qualité pour les installations avec des axes verticaux

Pour sécuriser les installations de soudage XYZ, Deloro Wear Solutions GmbH, un des fabricants leader dans le monde d’outils en carbure et de solutions de résistance à l’usure, a décidé d’opter pour une solution de Pilz.

Cette solution comprend les prestations de services suivantes :

  • Conseils pour l’obtention d’un concept d’entraînement et de commande
  • Sécurisation d’un axe vertical
  • Exécution de l’appréciation du risque
  • Adaptation de l’ensemble du concept de commande
  • Sélection et programmation des systèmes et des composants
  • Mise en service d’une machine


Surveillance de sécurité du mouvement sur les axes verticaux

Au cœur de la solution se trouve le système de commande Motion Control PMCprimo DriveP en association avec le système de commande PSSuniversal multi. Le PMCprimo DriveP pilote et surveille le système de commande maître tout en prenant en charge aussi bien les process de sécurité que les process de commande de la machine. Le système d’entraînement gère jusqu’à dix axes verticaux et horizontaux.

Les fonctions Safe Motion telles que les fonctions de sécurité SSR (plage de vitesses de sécurité), SLS (limitation de sécurité de la vitesse), SBC (commande du frein de sécurité), SBT (test du frein de sécurité) ainsi que les arrêts de sécurité SS1 et SS2 satisfont dans l’application aux exigences de sécurité les plus élevées jusqu’au niveau de performance PL e. Elles sont réalisées directement dans l’entraînement. La sécurisation de l’axe vertical est effectuée en combinant le maintien de l’arrêt de sécurité avec la commande de deux freins – y compris le test du frein de sécurité.


Augmenter la productivité grâce à l’« apprentissage » de sécurité

D’autre part, la disponibilité de la machine a considérablement augmenté par le biais de la « méthode d’apprentissage ». Lorsque le contour du profil de soudage est calculé à partir des points d’apprentissage, puis parcouru, l’apprentissage peut s’effectuer avec la limitation de la sécurité de la vitesse SLS quand les protecteurs mobiles sont ouverts. L’utilisateur peut observer le processus de manière optimale – le temps de configuration est réduit au minimum.

Le PMCprimo DriveP est pris en charge par le système de commande configurable PSSuniversal multi du système d’automatismes PSS 4000. Ce système de commande surveille dans l’installation PTA les fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence ou encore le mode automatique et le mode réglage. Les portes battantes et coulissantes de l’ensemble de la machine de soudage sont également surveillées par nos capteurs de sécurité PSEN en plus de la partie commande et entraînement. L’interface Homme Machine PMI est par ailleurs utilisée pour le diagnostic en toute sécurité.


Venez nous rencontrer au salon Motek 2016 !

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur les solutions Motion Control. Venez nous rencontrer au salon Motek du 10 au 13 octobre 2016. Vous trouverez nos experts dans le hall 8, stand 8410. Nous serions heureux de vous rencontrer sur notre stand !


Pour plus d’informations :

Aperçu des solutions Motion Control de Pilz

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be