Belgique | français

22 déc. 2015

La validation – grâce à elle, vous savez que votre machine est sûre!

Une étape importante pour la garantie d’une sécurité complète des machines – le process de validation systématique.

Les utilisateurs de machines doivent avoir la certitude absolue que les systèmes de sécurité satisfont aux exigences de sécurité requises ainsi qu’aux normes nationales et internationales. Les techniques de sécurité font aujourd’hui partie intégrante de nombreux systèmes de machines. Par conséquent, la standardisation des machines par exemple, devient sensiblement plus complexe.

Une validation constitue de ce fait un facteur décisif pour la sécurité au travail ainsi que pour la conformité avec les directives et les normes. Comme la validation a lieu au cours des dernières phases de développement et seulement après l’appréciation du risque, elle est souvent ignorée ou sous-estimée.


Qu’entend-on par validation ?

Les systèmes de sécurité des machines doivent être validés conformément à la CEI 61508, la CEI 62061, l’EN ISO 13849-1 et 13849-2. Il résulte de l’EN ISO 13849-2 que la validation est un contrôle analysé, qui intègre l’analyse et les tests des fonctions de sécurité et les catégories des parties de sécurité des systèmes de commande.


Validation au cours du cycle de vie des machines

La validation des systèmes de commande des machines représente une partie essentielle du cycle de vie de la sécurité des machines. Elle permet aux utilisateurs et aux fabricants de machines de fournir la preuve que les fonctions du système de sécurité envisagé répondent à toutes les exigences qui ont été déterminées dans l’appréciation du risque et définies lors de la spécification et du développement. Elle garantit aussi à l’utilisateur la sécurité que la machine satisfait entièrement aux normes de sécurité importantes.


Exécution de la validation

L’exécution de la validation est aujourd’hui une tâche aussi bien compliquée que complexe puisque l’automatisation des machines se développe en continu. La documentation des résultats de la validation requiert des certifications telles que, par exemple, la certification CE conformément à la directive Machines, et le respect de NR 12 (Brésil) ou des normes ANSI. Pour certaines applications, la validation s’effectue par des tiers indépendants.

Souhaitez-vous être assisté lors de la validation ? Nos collaborateurs qualifiés et spécialisés garantissent un process de validation objectif et systématique. Contactez-nous !


Pour plus d’informations :

Prestation validation

Garantie d’une sécurité complète des machines
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be