Suojien on suojattava ihmisiä mahdollisimman hyvin vaaroilta, joita kone voi aiheuttaa käytön aikana - ensisijaisena tavoitteena on suojella ja pitää työntekijät turvassa koneiden liikkuvien osien aiheuttamilta mekaanisilta vaaroilta. Tätä varten on otettava käyttöön teknisiä toimenpiteitä, kuten erottavia suojalaitteita, joilla vältetään vaarat yksinkertaisella tavalla, mutta jotka täyttävät myös manipuloinnin estämistä koskevat vaatimukset.
Koneiden ja laitosten suojavarusteet ja turvavarusteet
Koneiden suojavarusteista on olemassa kattavat säännöt, jotka vaihtelevat maittain. Euroopan unionissa esimerkiksi valmistaja on velvollinen noudattamaan konedirektiiviä 2006/42/EY . Operaattoreiden on yleensä huomioitava ja noudatettava maakohtaisia lakeja.
Valmistajan ei aina ole mahdollista sulkea pois kaikkia koneeseen liittyviä riskejä haittaamatta vakavasti koneen toimintaa tai käyttöä. Jos vaaroja ei voida välttää rakenteellisesti ja jäännösriskejä jää jäljelle, valmistajan on tarjottava turvalaitteita. Konedirektiivin mukaan koneen liikkuvat, mahdollisesti vaaralliset osat on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei onnettomuusvaaraa aiheudu kosketuskohdista, joita ei ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Jos tämä riskien minimointi ei ole mahdollista, "liikkuvat osat on varustettava erottavilla tai ei-erottavilla suojavarusteilla" (konedirektiivin liite 1).
Suojavarusteiden kaksi perusperiaatetta
Suojavarusteet jaetaan erottaviin ja ei-erottaviin suojavarusteisiin. Erottavat suojavarusteet estävät ihmisiä pääsemästä koneen vaaravyöhykkeelle. Joskus ei kuitenkaan ole mahdollista tai edes järkevää valita tällaisia kiinteitä varusteita, varsinkin jos tämä lisää manipuloinnin riskiä. Konedirektiivin liitteessä 1 edellytetään, että suojavarusteen suunnittelun on estettävä sen yksinkertainen deaktivointi. Muussa tapauksessa koneelle ei saa myöntää CE-merkintää. Yksi mahdollinen lähestymistapa on silloin ei-erottava suojavaruste. Nämä varmistavat vaara-alueen ilman fyysistä erottelua. Tässä käytetään usein ohjausteknisiä ratkaisuja, kuten turvavaloverkkoja yhdessä turvallisuusohjaimen kanssa.
Erottavat suojavarusteet
- Kiinteät erottavat suojavarusteet: Suojaus saavutetaan fyysisen esteen, esimerkiksi suoja-aidan avulla. Suojavaruste kiinnitetään pysyvästi ja merkitään visuaalisesti, esimerkiksi maalaamalla se keltaiseksi.
- Liikkuvat erottavat suojavarusteet: fyysinen este asennetaan liikuteltavaksi, esim. turvaportiksi turva-aitaan tai myös luukku, läppä ja rullaportti. Niin sanotut lukituslaitteet, kuten turvareleet, valvovat suoja-asentoa. Tämä estää vaarallisen koneen toiminnon suorittamisen.
Ei-erottavat suojavarusteet
- Kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet (ESPE), optoelektroniset suojavarusteet, esim. valoverhot, valoverhot, laserskannerit tai kamerapohjaiset suojajärjestelmät. Ei-erottaviin suojausratkaisuihin kuuluvat klassisten versioiden lisäksi turvalliset tutkajärjestelmät.
- Paine- tai kosketusherkät turvavarusteet, esim. turvamatot tai turvalistat. Vaarallinen liike voidaan esimerkiksi pysäyttää, kun työntekijä astuu turvamatolle.
- Paikkasidonnnaiset turvavarusteet, esim. kahden käden painikkeet tai muut käsikäyttöiset ohjauslaitteet tai kuittausvarusteet. Ne on yleensä sijoitettava vaaravyöhykkeen ulkopuolelle. Kahden käden painikkeet sitovat käyttäjän molemmat kädet, kun hän käyttää konetta, esimerkiksi puristinta.
Kaikissa toimenpiteissä on huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä, jotta toimenpiteet ovat tehokkaita. Standardit EN ISO 13854, EN ISO 13855 ja EN ISO 13857 tarjoavat tähän tarvittavan perustan.
Koneen turvavarusteet olisi periaatteessa suunniteltava siten, että niiden toiminta ei tarpeettomasti esty asianmukaisen käytön aikana. Ainakin tämä on vaatimuksena standardissa , joka käsittelee turvallisen koneen valmistuksen periaatteita.
Suojavarusteiden manipulointi
Suojavarusteiden manipulointi tekee niistä tehottomia tai heikentää merkittävästi niiden toimintaa. Tämä johtaa siihen, että koneita käytetään tavalla, jota ei ole tarkoitettu, tai että valmistajan määrittämiä suojatoimenpiteitä kierretään.
Se, miten manipulointi toteutetaan, ei ole olennaista. Onnettomuustilastot osoittavat, että monissa yrityksissä aliarvioidaan manipuloinnista aiheutuvaa riskiä . Sekä koneiden valmistajalla että operaattorilla on lakisääteinen velvollisuus noudattaa käyttäjien suojelua koskevia vaatimuksia. Vastaavia standardeja on noudatettava ja pantava täytäntöön sekä koneen suunnittelussa valmistajan toimesta että käytön aikana operaattorin toimesta. Jos työntekijä loukkaantuu koneen käytön aikana, molempien osapuolten on varauduttava rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Varsinkin, jos onnettomuuden syynä oli manipuloitu suojavaruste.
Aiheen yleiskatsaus
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]