Brasil | português

22 de dez de 2015

Validação – para você ter certeza de que a sua máquina é segura!

Um passo importante para assegurar a segurança abrangente de máquinas – o processo de validação sistemático.

As empresas operadoras de máquinas necessitam da certeza de que os sistemas de segurança atendem as exigências de segurança necessárias e cumprem as normas nacionais e internacionais. Atualmente, a tecnologia de segurança é parte integrante normal de muitos sistemas de máquinas. Desse modo, a padronização de máquinas, por exemplo, torna-se bem mais complexa.

Por isso, a validação é um fator decisivo para a segurança no trabalho, bem como para a conformidade com diretrizes e normas. Visto que a validação se realiza durante as últimas etapas do desenvolvimento e somente depois da avaliação de riscos, muitas vezes ela é desconsiderada ou subestimada.


O que se entende por validação?

Sistemas de máquinas devem ser validados de acordo com as normas IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 e 13849-2. Pela EN ISO 13849-2, entende-se por validação uma verificação valorizada, incluindo análise e testes das funções de segurança e das categorias de peças de comando relacionadas à segurança.


Validação dentro do ciclo de vida útil da máquina

A validação dos sistemas de comando de máquinas é uma parte fundamental do ciclo de vida útil da segurança de máquinas. Para as empresas operadoras e para os fabricantes de máquinas, ela possibilita a comprovação de que as funções do sistema de segurança planejado cumprem todas as exigências determinadas na avaliação de riscos e definidas na especificação e no desenvolvimento. Para as empresas operadoras, ela também proporciona a segurança de que a máquina cumpre totalmente as normas de segurança relevantes.


Execução da validação

Atualmente, a execução da validação é uma tarefa tão complicada quanto complexa, pois a automação de máquinas está sendo continuamente aperfeiçoada. As certificações, por exemplo, a certificação CE conforme a Diretriz para máquinas, bem como o atendimento da NR 12 (Brasil) ou de normas ANSI individuais, requerem a documentação dos resultados da validação. Para certas aplicações, a validação é realizada por terceiros independentes.

Você necessita de ajuda para a validação? Nossos colaboradores especializados e competentes garantem um processo de validação sistemático. Contate-nos!


Mais informações:

Serviços de Validação

Garantia da segurança abrangente de máquinas