Safety and Security in Transformation
27 de out. de 2023
Painel de especialistas na SPS - smart production solutions
O mundo da automação segura e protegida está em constante alteração. Portanto, é essencial familiarizar-se com os desenvolvimentos e as tecnologias mais recentes. A SPS em Nurembergue oferece a oportunidade perfeita para isso!
Em nosso estande ofereceremos palestras diárias sobre os tópicos de segurança de máquinas e Industrial Security. Assista às palestras e converse com nossos especialistas!
De 14 a 16 de novembro , estaremos no pavilhão 370, estande 9. Nos vemos em breve!
Nosso programa de palestras
A Diretriz de Máquinas passará a ser o Regulamento de Máquinas! O que mudou para você? |
---|
O novo Regulamento de Máquinas da UE 2023/1230 substituirá a Diretriz de Máquinas 2006/42/CE existente, que é legalmente válida desde 29/12/2009. Ela foi publicada no Diário Oficial da UE em 29 de junho de 2023 e entrará em vigor de forma juridicamente vinculativa em janeiro de 2027. Portanto, os fabricantes e operadores têm tempo para lidar com o novo Regulamento de Máquinas. Se você comparar a automação e a engenharia mecânica de hoje com os requisitos e as tecnologias de 14 anos atrás, fica claro que a revisão é mais do que sensata. A digitalização e a conexão em rede, bem como os novos tópicos associados de Industrial Security e inteligência artificial, mudaram muito as fábricas e suas máquinas e sistemas. A palestra apresentará as outras alterações.
|
Nossa oferta para o Regulamento de Máquinas |
---|
O novo Regulamento de Máquinas chegou – mas como ele afeta seus processos, especificamente? Nesta palestra, mostraremos como você, fabricante ou operador de máquina, pode melhor se preparar para o assunto e como podemos ajudá-lo. Por um lado, trata-se de integrar o Regulamento de Máquinas aos seus processos de forma significativa. Por outro, os projetos devem ser alinhados e planejados a tempo com as novas exigências.
|
Safety e Security na máquina – em segurança com o gerenciamento de acesso correto |
---|
A proteção das pessoas em relação às máquinas está ancorada na Diretriz de Máquinas atualmente em vigor. Com o novo Regulamento de Máquinas, as medidas de Security para proteção contra manipulação agora também são obrigatórias. Com um estudo de caso, aprenda como é possível resolver tarefas de Safety e Security em conformidade com os padrões usando a proteção eletrônica de manutenção Key-in-pocket.
|
Dispositivos de travamento de segurança para proteção de processos e pessoas – como encontro a solução certa para minhas portas de proteção? |
---|
A EN ISO 14119 regula as exigências sobre dispositivos de proteção separadores móveis. Critérios como o tipo de porta de proteção, a situação da instalação ou também a questão da proteção contra manipulação desempenham um papel essencial quando o assunto é escolher o dispositivo de travamento de segurança adequado. Saiba mais sobre como encontrar a solução ideal para sua aplicação, para trabalhar de forma segura e econômica.
|
IO-Link Safety – comunicação inteligente e segura até o nível de campo |
---|
Com o IO-Link Safety, o padrão de mercado aberto para a comunicação de sensores (IO-Link) agora também pode ser usado para segurança funcional. Além das vantagens clássicas do IO-Link, como a instalação simplificada por meio de cabeamento padronizado ou opções de diagnóstico ampliadas, o IO-Link Safety também oferece vantagens significativas na área de segurança. Descubra mais na palestra sobre a funcionalidade e o seu uso prático nessa palestra.
|
Gostaria de saber mais sobre nossa apresentação na feira sob o lema "Safety and Security in Transformation"? Ou que tal marcar uma consulta particular com nossos especialistas?
Acessar a página da feira

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br