Como Full Service Paket, você recebe todos os documentos necessários para a certificação de suas máquinas pelas autoridades dos EUA.
Avaliação de conformidade internacional – EUA
Boa viagem! Suas máquinas em conformidade com os EUA.
Seus requisitos
Máquinas importadas para os EUA e/ou operadas no país estão sujeitas a requisitos complexos, que podem variar dependendo do estado ou da região. Um requisito obrigatório para uma homologação no mercado é, por exemplo, a conformidade com as normas OSHA ou UL. Isso se aplica a máquinas novas, usadas, convertidas ou ampliadas.
Qualquer pessoa que venda máquinas nos EUA como fabricante deve, portanto, garantir que todos os requisitos sejam atendidos na fase de projeto, para garantir que a licença de operação funcione sem problemas no local de uso da máquina.
As pessoas que operam máquinas nos EUA, por sua vez, são obrigadas a garantir a proteção durante o trabalho. Nisso está inclusa, entre outras medidas, a criação de um sistema LoTo.
Nossos serviços
*NFPA = Associação Nacional de Proteção contra Incêndios. A norma NFPA79 define as exigências para as máquinas industriais elétricas nos EUA.
Conosco, você obtém todos os documentos necessários para que os órgãos locais emitam a certificação de conformidade da sua máquina para os EUA.
Prestamos consultoria já durante a fase de projeto da sua máquina, avaliando o projeto sobretudo em relação às exigências especiais dos EUA no âmbito da elétrica. Em seguida, realizamos todas as medidas necessárias: partimos da avaliação de risco, passamos pelo sistema LoTo até chegarmos à elaboração do relatório de validação para a conformidade com os EUA. Se necessário, também assumimos a conciliação com as autoridades locais.
OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
Esta agência dos EUA é responsável pela segurança e saúde no local de trabalho. As prescrições definidas pela OSHA são obrigatórias para empregadores e operadores de máquinas nos EUA. O cumprimento das determinações é verificado por inspeções regulares no local.
A OSHA exige que determinados produtos elétricos sejam aprovados pelos chamados NRTLs.
NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)
Os NRTLs são locais de teste oficialmente reconhecidos pela OSHA. Eles avaliam, testam e certificam os produtos a serem utilizados nas máquinas com local determinado nos EUA. Através de um número de registro publicado na Internet, os NRTLs confirmam que o produto em questão está autorizado e deve ser identificado adequadamente (por exemplo, com o símbolo da UL ou da TÜV).
Resumo das vantagens
- Você economiza tempo e custos: Garantimos que você cumpra todos os requisitos para conformidade nos EUA logo na fase de projeto da sua máquina
- Aceitação/licença de operação sem problemas pelas autoridades locais com a documentação completa em conformidade com a norma
- Full Service de uma única fonte: Seu contato local da Pilz coordena todo o projeto para você e assume também a conciliação com os nossos especialistas nos EUA
- Segurança jurídica: Nossos especialistas nos EUA conhecem todos os requisitos atuais das normas e diretrizes
- Otimização dos seus processos de documentação: Fornecemos documentos padronizados internacionalmente, mesmo se suas máquinas foram fabricadas ou comissionadas em locais diferentes
Você também pode se beneficiar destes serviços.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]