Para o monitoramento seguro da área de proteção em condições de uso difíceis, a partir de agora a nova unidade de avaliação PSEN rd1.x E/S está disponível com uma conexão USB.
27 de jul. de 2022
Unidade de avaliação Smart para o sensor de radar seguro PSENradar
Juntamente com o sensor de radar PSEN rd1.2, você adquire uma solução completa e segura (certificada por UL) para todas as aplicações altamente sujeitas a temperatura, sujeira, chuva ou vapor. Além de aplicações externas e áreas no processamento de madeira e metal, agora também é possível proteger aplicações robóticas graças à categoria de segurança estendida até a cat. 3/PL d.
Para um comissionamento rápido, os sensores são selecionados e configurados com facilidade usando o configurador adequado. A solução de sensor de radar seguro inclui, dependendo da aplicação, até seis sensores de radar, uma unidade de avaliação e o minicontrolador PNOZmulti 2 configurável e seguro. Assim, você adquire uma solução completa e segura para o monitoramento da área de segurança – se necessário, também com serviços inclusos que vão da avaliação de riscos até a integração dos sistemas, passando pela avaliação de conformidade da marcação CE para as máquinas, por exemplo. Graças a outras interfaces, como Ethernet e PROFIsafe, essa solução de radar segura também pode ser integrada com facilidade em aplicações já existentes.
Vantagens:
- resistente a poeira, sujeira, chuva, luz, faíscas, vapor e vibrações, graças à tecnologia de radar
- Direcionamento sensível do sensor e conexão de até 6 sensores por unidade de avaliação
- Fácil de conectar graças às outras interfaces, como a PROFIsafe e a Ethernet
- Categoria de segurança estendida até a cat. 3/PL d, possibilitando a proteção de aplicações de robótica
- Pode ser utilizado em aplicações com proteção para acesso pela parte traseira: para evitar a religação da máquina quando houver pessoas na zona de perigo
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]