Visão geral das novas funções mais importantes
13 de mai. de 2022
Lançamento da nova versão do sistema de automação PSS 4000 1.23.2
Registro de dados de processos para uma busca de erros aprimorada
Com a função tracing, um regulador registra seus dados de processo e os salva no cartão SD. Isso facilita a sua busca por erros e possibilita o acompanhamento do curso cronológico de valores de variáveis (p.ex., curvas de frenagem). Isso ajuda a otimizar o processo. Os valores de variáveis registrados podem ser visualizados com a ferramenta PASscope. O PASscope é instalado automaticamente com a nova versão PAS4000. A função tracing está disponível nos aparelhos PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) e PSSu H FS2 SN SD (-T) e no PSS 4000, com firmware a partir da versão 1.23.0.
Configurável com comunicação por SafetyNET p
A Ethernet SafetyNETp em tempo real é usada para a transferência de dados de processo entre aparelhos PSS 4000. A partir de agora, você pode configurar o tempo de resposta ou o aproveitamento de rede da comunicação por SafetyNET p no PAS4000. A otimização do aproveitamento de rede melhora, por exemplo, a escalabilidade do sistema PSS4000.
Novo componente de software: FS_MSO_PITreader_Visu
O componente FS_MSO_PITreader_Visu oferece ao controlador e ao monitoramento de um dispositivo de seleção (terminal operacional da Pilz com o software de visualização PASvisu) em conexão com PITreader para a regulamentação da autorização de acesso. A ativação das funções necessárias para o modo operacional selecionado (p.ex., grade de luz ou portas de proteção) devem ocorrer após o acesso ao módulo no PAS4000. As principais funções do módulo são:
- Leitura da autorização comprovada pelo PITreader (Security-ID, autorização, status de erro)
- Comando dos elementos de informação e operação no sistema de visualização
- Leitura e teste dos dados do sistema de visualização
- Divulgação de dados para o sistema de visualização
- Geração e divulgação de mensagens de diagnóstico
- Divulgação do modo de operação seguro (MSO)
Autorização automática de projetos
A partir de agora, após o download, os projetos podem ser autorizados automaticamente. Se esta opção estiver selecionada, não será mais necessário autorizar o projeto manualmente após fazer modificações nele. A condição é que o projeto já tenha sido autorizado manualmente uma vez e que haja créditos (PASunits) suficientes disponíveis.
Com outras novas funções, você informa o arquivo read-me da versão 1.23.2
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]