6 de nov. de 2023

IO-Link Safety

Comunique-se com segurança até no campo, usando um único sistema

Com IO-Link Safety, o sistema de comunicação padronizado e independente IO-Link agora também está disponível para a segurança funcional. A comunicação segura e padronizada ponto a ponto possibilita a integração de sensores e atuadores de segurança em cada sistema Fieldbus seguro existente. IO-Link Safety está padronizado no mundo inteiro através da IEC 61139-2 e oferece a mais alta segurança até PL e segundo a EN ISO 13849-1 (ou SIL 3 segundo a IEC 61508/62061).

Logotipo com círculo preto e símbolos e texto

Como especialista para a automação segura, apresentaremos na SPS 2023 um sistema IO-Link Safety completo com mestre e sensores, uma novidade no mercado. Além dos primeiros aparelhos com funcionalidade IO-Link Safety, como as cortinas de luz de segurança PSENopt II advanced IOLS e a unidade de comando PITgatebox IOLS, também apresentaremos o nosso IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Uma solução completa, econômica e flexível que facilita a integração em máquinas e sistemas e aumenta a capacidade.

Como interface para o controlador de segurança, o IO-Link Safety Master possibilita a comunicação bidirecional até o nível do campo. Além dos aparelhos IO-Link Safety, também podem ser conectados sensores e atuadores IO-Link e sensores de segurança clássicos. Os sensores de segurança IO-Link Safety fornecem informações de estado importantes e oferecem mais possibilidades na área de diagnóstico inteligente. Os aparelhos podem ser identificados e parametrizados de forma independente, o que simplifica a substituição e reduz os tempos de paralisação.

Vantagens:

  • Redução de custos e aumento da produtividade:
    Aparelhos IO-Link Safety são identificados automaticamente e os parâmetros são aplicados de forma direta. Isso facilita a troca dos componentes e reduz os tempos de paralisação das máquinas e dos sistemas em caso de reparos. Além disso, limita-se a variedade de tipos de aparelhos necessários, o que diminui a complexidade durante a aquisição e libera espaço no armazém.
  • Conceitos de máquinas inovadores:
    A comunicação contínua com cada sensor e atuador possibilita uma avaliação inteligente dos dados. Isso amplia a possibilidade para o desenvolvimento de máquinas e sistemas conectados. Com o IO-Link Safety, tópicos como a Indústria 4.0 podem ser implementados de forma simples e independente do fabricante até o nível do sensor.
  • Tempos de comissionamento mais curtos:
    A comunicação do IO-Link Safety é realizada por meio de cabos não blindados e usa conectores industriais padrão. Isso economiza tempo e esforço na troca do equipamento.
  • Manutenção econômica:
    Aparelhos IO-Link inteligentes oferecem funções de diagnóstico. Isso possibilita novos conceitos de reparo e manutenção preventiva.
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório