Segurança funcional

O que significa segurança funcional?

Labirinto de normas

As causas de perigos podem ser muito variadas, da mesma forma que as medidas técnicas para evitá-las. Por isso, distinguem-se os tipos de segurança, por exemplo, pela causa dos possíveis perigos.

“Segurança funcional” é o termo utilizado quando a segurança depende do funcionamento correto de um sistema de controle.

A avaliação de riscos desempenha um papel crucial no que diz respeito às exigências relativas à segurança funcional. A norma EN ISO 12100 determina quais etapas devem ser observadas na avaliação de riscos e na mitigação de riscos de máquinas. A avaliação e a verificação das funções de segurança são realizadas pelas normas EN ISO 13849 e EN IEC 62061, desde que a medida de proteção técnica exigida dependa de um sistema de comando. A estimativa dos riscos determina quais são os requisitos para garantir a integridade da segurança (PL, SIL).

Para onde vai a "segurança funcional"?

Duas setas em direção às normas

Na automação, há também uma tendência à digitalização. Com um crescente grau de complexidade, sistemas de comando configuráveis ou programáveis estão sendo cada vez mais utilizados para proteger máquinas e instalações. Ao projetar comandos de máquinas, a questão de como selecionar o nível de segurança necessário para funções de segurança relacionadas ao comando muitas vezes surge durante a avaliação de risco. Os fabricantes devem selecionar e combinar componentes de acordo com determinados critérios. Na avaliação de risco, é considerada a probabilidade de uma falha perigosa de um componente. As probabilidades de falha dos diferentes componentes devem ser consideradas em conjunto. O nível de segurança necessário é determinado por gráficos que mapeiam a gravidade do dano e a duração ou a frequência da exposição. Quanto maior o risco, maiores são as exigências técnicas ao sistema de comando. Todas as funções de segurança são consideradas. Um exemplo é a proteção contra reinício involuntário ou desligamento em caso de perigo através da função de parada de emergência ou, ainda, a garantia de que máquina fique segura mesmo se o sistema de comando falhar. 

Além das exigências por uma máquina segura, a produtividade deve ser levada em consideração. Caso contrário, aumenta-se o incentivo para adulterar os dispositivos de segurança.  

Os requisitos para as partes relevantes para a segurança dos comandos das máquinas estão especificados tanto na ISO 13849 quanto na IEC 62061.

Períodos de transição e harmonização

A ISO 13849-1 foi publicada em 2023 e, em maio de 2024, ocorreu a publicação da EN ISO 13849-1:2023 no Diário Oficial da União Europeia. Após o prazo de transição em 15/05/2027, a norma anterior EN ISO 13849-1:2015 será revogada. A harmonização baseia-se na Diretriz de Máquinas 2006/42/EC, válida atualmente, que será substituída em 20 de janeiro de 2027 pelo Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230. Portanto, deve-se considerar que a EN ISO 13849-1:2023 seja harmonizada com o Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230 fazendo-se os evidentes ajustes. A harmonização entre a EN ISO 13849-1:2015 e o Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230 ainda não foi planejada. Por isso, recomenda-se adotar a EN ISO 13849-1:2023 o mais rápido possível.

Em março de 2024, a IEC 62061:2021/AMD1:2024 foi publicada com algumas correções e adições em relação à IEC 62061:2021. A EN IEC 62061:2021/A1:2024 foi publicada em julho de 2024. Em março de 2026 e em junho de 2026, respectivamente, foram publicadas revisões da IEC 62061:2021, a IEC 62061:2021/AMD2:2026 e a EN IEC 62061:2021/A2:2026.

Assim que uma norma IEC ou ISO for publicada no Diário Oficial da União Europeia como uma norma UE, aplica-se o efeito de presunção. Isto significa que um fabricante que cumpre as especificações da norma pode presumir que cumpre as exigências de saúde e segurança da Diretriz de Máquinas e pode, portanto, afixar amarcação CE em sua máquina como parte da avaliação de conformidade com a declaração de conformidade. As normas internacionais retificadas podem ser utilizadas, desde que tenham sido publicadas nas páginas da IEC e/ou da ISO. Portanto, é recomendável lidar com os desdobramentos esperados o quanto antes.

Norma Status
IEC 62061:2021
  • publicada (2021-03)
EN IEC 62061:2021
  • publicada (2022-01)
harmonizada com MRL 2006/42/EG (2022-04)
ISO 13849-1:2023
  • publicada (2023-04)
EN ISO 13849-1:2023
  • publicada (2023-11)
harmonizada com MRL 2006/42/EG (2024-05)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • publicada (2024-03)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • publicada (2024-07)
IEC 62061:2021/AMD2:2026
  • publicada (2026-03)
EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • publicada (2026-06)
ISO 13849-2:20xx em elaboração
EN ISO 13849-2:20xx em elaboração

 

Resumo da segurança funcional

Homem com laptop em escritório.

A segurança funcional sempre tem como objetivo proteger pessoas e máquinas de perigos. Na Europa, as normas relevantes sobre a segurança funcional no âmbito da construção de máquinas são listadas na Diretriz de Máquinas. Faça o download do nosso poster sobre a segurança funcional e conheça de modo resumido o procedimento de uma avaliação de risco e da mitigação de riscos de acordo com a EN ISO 12100. Duas são as normas importantes derivadas dessa “Norma A”: EN ISO 13849-1 ou EN IEC 62061

Mais informações

Visão geral do segmento

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório