España | español

28 abr. 2016

Los robots colaborativos (HRC) han llegado para quedarse... ¡y multiplicarse!

Las empresas tienen que estar preparadas para este reto tecnológico

Desde que se implantaron los robots que veiamos trabajar a traves de rejas para la seguridad, poco habian evolucionado en su vertiente colaborativa de seguridad hombre - maquina.

Formacion antes de empezar

Sabemos quee idea tenemos y disponemos de la tecnologia en el mercado, ahora bien, debemos ser conocedores de que necesitamos y de como llevarlo a cabo dentro de un marco seguro y legal. La implantacion de un robot colaborativo en nuestras plantas de produccion (cuasi maquina segun la Directiva 2006/42/CE) no basta. Debemos crear una maquina segun nos obliga la misma directiva europea. Por ello necesitamos asegurar y poder responsabilizarnos legalmente como fabricantes de una maquina o como usuario de la maquina.
    
La norma EN ISO 10218:2012 y la especificacion tecnica ISO/TS son bases para el diseno y la validacion de una instalacion para su puesta en servicio. Hay que puntualizar si procede la importancia vital de la validacion de sus valores de contacto Transitorio y Quasi-Statico, en funcion de la parte del cuerpo humano que pueda ser impactada por el robot (PFL).

De cara al cumplimiento con la legislacion vigente, ahora, como novedad, Pilz Espana y Portugal lanza formaciones avanzadas en Seguridad en Aplicaciones con Robots colaborativos (Cobots) HRC. Nuestros colaboradores y clientes pueden aprovechar nuestro saber hacer para adquirir conocimiento. Mediante los planes formativos que Pilz Espana y Portugal imparte de forma periodica o personalizada en las sedes de los clientes. Cursos de un dia como base, y con la posibilidad de poder hacer personalizaciones segun los requerimientos y las necesidades del cliente.
    
¿Que metodo colaborativo necesitamos?

Muchas veces se utiliza el termino de robots seguros. El robot en si (cuasi maquina) no es seguro, es la aplicacion (Maquina) y sus respectivos escenarios la que define y asegura la seguridad. Con todos sus requisitos se pueden implementar escenarios de colaboracion seguros entre humanos y robots. Ademas, se requiere un analisis de riesgos de la aplicacion personalizada para poder llevar un marcado CE de la aplicacion.
    
Experiencia dia a dia

Dando un paso hacia la industria 4.0. Pilz Espana y Portugal es miembro desde hace anos y participa activamente en varios proyectos de I+D+I de la Comunidad Europea, (X-Act, ROBO-PARTNER, FourByThree,...) siendo ademas miembro del Comite; de Normalizacion Europeo, todo ello y nuestro dia a dia en proyectos relacionados nos ha creado una experiencia para una sinergia estrecha y eficaz para colaboracion de la implantacion e innovacion en robots de nuestros clientes, ya sean colaborativos o no.

Dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad, el diseno y el control de la parte de seguridad deben alcanzar al menos un Nivel de prestaciones (PL) d y la arquitectura debera ser categoria 3.

Para ello los escenarios colaborativos conjuntamente con dispositivos de seguridad como Sistemas de vision artificial 3D como el sistema SafetyEYE de Pilz, son capaces de detectar tridimensionalmente la aproximacion de personas al espacio colaborativo.
    
Otras Colaboraciones y formaciones

Pilz interactua para el marcado CE en proyectos con nuestros clientes aportando experiencia y calidad para implementar escenarios colaborativos entre humanos y robots de una forma totalmente segura. Ademas de paquetes formativos, en cuatro niveles, desde formaciones basicas en seguridad, pasando por cursos avanzados de temas concretos en seguridad y, para finalizar la formacion de expertos en seguridad, CMSE.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com