7 abr 2026

Aumente la disponibilidad con sensores de seguridad.

El mantenimiento, las reparaciones y las paradas imprevistas son los principales factores de coste en el funcionamiento de máquinas e instalaciones. Los sensores de seguridad PSEN de larga vida útil de Pilz no solo ofrecen protección para personas y máquinas, sino también claras ventajas económicas por su elevada disponibilidad.

¿Cómo puedo reducir los costes de mantenimiento y reparación a largo plazo?

Los sensores de seguridad duraderos permiten tolerancias de montaje elevadas y, por tanto, ofrecen un montaje rápido en la máquina , un factor decisivo para un uso fiable de las máquinas y una calidad de suministro fiable. Al mismo tiempo, las opciones de cableado sencillas y rápidas, como la conexión en serie segura o la integración de IO-Link Safety , reducen significativamente el esfuerzo de instalación y también ahorran un valioso espacio en la planta.
Las funciones de diagnóstico integradas, como las pantallas LED o el sistema de diagnóstico SDD, reducen los tiempos de inactividad y simplifican las reparaciones. Esto se debe a que los mensajes de error que se producen son rápidamente reconocibles, los análisis están disponibles y los fallos pueden rectificarse rápidamente.

  • El resultado: menos llamadas al servicio técnico, tiempos de instalación más cortos y un funcionamiento más económico de la máquina en general.

¿Cómo reducir los tiempos de inactividad?

La fiabilidad de los sensores minimiza las interrupciones imprevistas porque funcionan de forma estable y son menos susceptibles a los fallos. Por ejemplo, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II permiten un proceso de producción fluido gracias a sudiseño robusto y a la ausencia de zonas muertas, incluso en entornos de producción polvorientos. La rápida configuración y la sencilla puesta en marcha de los sensores de seguridad acortan los tiempos de arranque tras las conversiones o las ventanas de mantenimiento. Esto mejora el cumplimiento de los plazos de entrega y aumenta la eficacia general de la instalación.

¿Cómo garantizar una seguridad fiable durante todo el ciclo de vida de la máquina?

Los sensores Pilz se basan en normas de seguridad internacionales y permiten diseñar sus instalaciones de forma estable a largo plazo y conforme a la legislación. La compatibilidad coherente dentro de la cartera facilita las modernizaciones y actualizaciones sin tener que rediseñar toda la arquitectura de seguridad. Soluciones como el sistema modular de puertas protectoras ofrecen soluciones personalizadas para cada aplicación. Además de una amplia gama de componentes y accesorios, también se pueden integrar fácilmente funciones como la gestión de accesos.

Cambie ya a la tecnología de sensores duraderos

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio