El número de normativas vinculantes para el diseño de máquinas seguras no es todavía muy alto en Asia. Sin embargo, el rápido crecimiento industrial ha hecho aumentar paralelamente la demanda de componentes de seguridad de las máquinas. En parte, se debe también a diferentes procedimientos de certificación y leyes de protección de la salud y la seguridad en el trabajo, en los que se definen las medidas de protección y los estándares mínimos correspondientes.
Derecho y normas en Asia
Derecho y normas en Rusia y en los Estados de la CEI
Rusia y los Estados de la CEI han implementado desde hace algunos años la certificación TR CU (Technical Regulations of the Customs Union). Esto significa que los aparatos técnicos incluidos en un catálogo de productos especial deben pasar por un procedimiento de certificación especial.
Las máquinas y sus accesorios técnicos son sometidos a un examen de tipo por un organismo notificado europeo ("notified body"). Este examen es reconocido generalmente por un organismo de homologación establecido en Rusia.
Derecho y normas en China
China ha introducido la denominada certificación CCC. De forma similar a Rusia, existe una obligación de certificación para productos técnicos a cargo de una oficina de certificación nacional.
Por otra parte, se realizan visitas a las fábricas. Si un equipo técnico aparece en el catálogo de productos, dividido en 19 categorías, existe la obligación de certificación.
En caso contrario deberá acompañarse de una versión de "declaración de no objeción" de una oficina de certificación nacional.
Derecho y normas en Japón
La ley japonesa de protección de la salud y seguridad en el trabajo establece que las máquinas peligrosas y máquinas que se utilicen en entornos peligrosos deben estar equipadas con las oportunas medidas de protección especificadas por el Ministerio nacional. Esto incluye, por ejemplo, trituradoras de caucho, prensas, aparatos de protección contra sobrecarga para grúas, sierras en la transformación de la madera o componentes eléctricos en zonas con atmósfera potencialmente explosiva. Para algunas máquinas se exige una autorización del Ministerio nacional antes de la fabricación o utilización. Esta categoría comprende calderas, grúas, recipientes a presión o ascensores.
El reglamento sobre protección en el trabajo exige como "Best Effort" que los fabricantes de máquinas incluyan información sobre riesgos relacionados con el uso de la máquina y que cada empresario/usuario de una máquina realice una evaluación de riesgos.
La Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) fomenta, sobre todo, la introducción de evaluaciones de riesgos y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en Japón. Las normativas legales japonesas obligan a cada empresario/usuario de una máquina a garantizar las oportunas medidas de protección en el trabajo. Los trabajadores están obligados a colaborar con sus empresarios en la implementación de las medidas pertinentes.
El método de la evaluación de riesgos está establecido en normas japonesas (Japanese Industrial Standards, JIS) que se han armonizado con normativas internacionales. Si bien la evaluación de riesgos es obligatoria para la utilización de determinadas sustancias químicas, no se exige actualmente en otros sectores.
Derecho y normas en India
El 28 de agosto de 2024, el Ministry of Heavy Industries (Ministerio de Industrias Pesadas) de la India publicó el nuevo Reglamento "Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024" (abreviado: OTR 2024). Esta exhaustiva normativa ha sido elaborada por la Oficina de Estándares de la India —Bureau of Indian Standards (BIS)— y tiene por objeto crear normativas de seguridad unificadas para maquinaria y equipos eléctricos fabricados en la India o importados a este país. Por tanto, en el futuro solo podrán comercializarse en el mercado indio los productos que cumplan los nuevos requisitos.
Los objetivos de la OTR de un vistazo:
- Establecimiento de un proceso de certificación transparente y normalizado según el esquema X de la normativa BIS (Evaluación de la conformidad) de 2018.
- Promover la evaluación y reducción de riesgos en el diseño, la fabricación y el funcionamiento de máquinas.
- Mejorar la conformidad con las normas de seguridad de la maquinaria importada o fabricada en la India.
- Reducir los riesgos asociados al uso de maquinaria y mejorar la seguridad pública
Campo de aplicación limitado en la primera fase
En la primera fase de implementación, la OTR 2024 se aplica exclusivamente a maquinaria y equipo eléctrico que figuran en el primer anexo del Diario Oficial. Otros grupos de productos incluidos inicialmente en el borrador, como bienes de consumo electrónicos o instalaciones industriales complejas, no se verán afectados hasta que se publique una nueva fecha.
Requisitos y procedimiento
Los requisitos se basan en normativas internacionales como la ISO 12100:2010 y la norma india IS 16189:2018. Se utilizan normas de tipo A, B1, B2 y C, según el tipo y la complejidad de las máquinas. La conformidad se verifica mediante informes de conformidad de los productos, evaluaciones de riesgos y validaciones de seguridad. La certificación incluye revisiones de documentos y auditorías presenciales para verificar la seguridad y el cumplimiento de la normativa.
- Presentación de la solicitud con la documentación técnica, incluidos los informes de evaluación de riesgos y validación y el informe de conformidad del producto.
- Realización de revisiones de documentos y auditorías presenciales para comprobar la conformidad.
- Pago de las tasas aplicables y presentación de garantías bancarias de cumplimiento.
- Informar a la BIS sobre los detalles de la entrega y mantener la validez de la certificación.
Medidas de apoyo de Pilz
Las empresas internacionales que exportan maquinaria o equipos eléctricos a la India deben familiarizarse lo antes posible con los nuevos requisitos. Con la entrada en vigor de la OTR 2024, se aplicará la adaptación vinculante a los estándares de seguridad indios. Por tanto, solo podrán venderse en el mercado indio los productos que cumplan los nuevos requisitos. Los interesados en exportar a la India deberán designar además a un representante autorizado (AIR) con sede en la India.
Pilz India proporciona apoyo completo con vistas a la preparación para la normativa, el cumplimiento de los requisitos y la exportación a la India. Además de asesorar sobre el cumplimiento de la norma IS 16819 y otras normas relevantes, Pilz ayuda a elaborar documentación técnica, incluidas evaluaciones de riesgos y validaciones de seguridad. Se ofrecen asimismo cursos de formación y talleres sobre seguridad de las máquinas y certificación BIS. La extensa gama de componentes de seguridad certificados que cumplen los requisitos de la BIS completa la oferta.
Pilz India es además miembro activo del comité correspondiente de la "Bureau of Indian Standard", de manera que está siempre al día para sus clientes.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]