Juntos por el ferrocarril digital
14 sept 2023
Pilz y Pintsch consolidan su asociación de desarrollo con un acuerdo marco de suministro
Pilz y el experto en infraestructuras ferroviarias seguras Pintsch desarrollan conjuntamente una innovadora tecnología de control y mando para la digitalización del ferrocarril. En julio de 2023, Susanne Kunschert y Tilo Brandis, director de Pintsch GmbH, experto en infraestructuras ferroviarias seguras, firmaron un acuerdo marco de suministro a largo plazo. La tecnología desarrollada conjuntamente se utilizará en los raíles alemanes en otoño.
EULYNX Object Controller para el proyecto ferroviario alemán
Un primer resultado de la cooperación es el EULYNX Object Controller, desarrollado conjuntamente. Este traduce las órdenes digitales de control de los enclavamientos en señales para los componentes de las vías, como las agujas. Pilz contribuye a ello con su control ferroviario seguro.
El Pilz Object Controller empezará a utilizarse en otoño: En el proyecto Zwieseler Spinne , Pintsch utiliza la tecnología de Pilz para demostrar la aplicación concreta de soluciones digitales para la modernización de la tecnología de señalización y enclavamientos. El proyecto forma parte del programa de alta velocidad del gobierno federal alemán, la industria ferroviaria y la Deutsche Bahn (DB).
Por supuesto, le mantendremos informado sobre el desarrollo de esta colaboración.
Aquí encontrará más información sobre la tecnología ferroviaria de Pilz
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]