En junio de 2023 se presentó la versión actualizada de la normativa internacional relativa a sistemas de transporte sin conductor.
19 oct 2023
Publicada versión actualizada de la ISO 3691-4
¿Qué es la ISO 3691-4?
La ISO 3691-4, "Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 4: Carretillas industriales sin conductor y sus sistemas" es la principal normativa internacional relativa a vehículos guiados automatizados sin conductor y sus sistemas (AGV). Fue publicada en 2020 y es aplicable a fabricantes y empresas usuarias. En ella se definen, entre otras cosas, los requisitos (niveles de prestaciones) de las funciones de seguridad de AGV, como dispositivos de detección de personas, modos de funcionamiento y sistema de freno. Se describe asimismo el procedimiento de reducción de riesgos y la validación de las funciones automáticas para garantizar el funcionamiento seguro y sin fallos de AGV en el entorno de instalación definitivo.
Los principales cambios para fabricantes y operadores
En junio de 2023 se presentó la versión actualizada de la normativa ISO 3691-4. Esta actualización vino dada por la necesidad de adecuar la norma al estado de la técnica y definir con más claridad los requisitos.
Extracto de los temas que se completaron o definieron con más precisión en las versión actualizada:
- Requisitos detallados para el "campo de detección activo" y la "parada operativa"
- Definición más precisa de la "Función de parada", incluidas las distancias máximas entre los dispositivos de parada de emergencia
- Requisitos actualizados de Acceso y protección de personas transportadas por AGVS
- Mejor correlación con los requisitos eléctricos de la EN 1175:2020
- Descripción de peligros adicionales, como transporte, temperatura, emisiones, características electrostáticas, etc.
En la versión actual de la ISO 3691-4 se describen asimismo las condiciones marco que se exigen para poder autorizar una velocidad más alta del sistema en las denominadas "zonas limitadas". En este caso se requiere un análisis y evaluación detallada de los peligros y la implementación de las medidas adicionales pertinentes.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]