15 dic 2025

Reducir paradas imprevistas de la maquinaria con MYZEL Lifecycle Platform

Menos paradas imprevistas reducen los costes de la empresa y aumentan la productividad de las máquinas. La plataforma MYZEL Lifecycle Platform aglutina de forma centralizada certificados de máquinas, procesos y personal, favorece procesos de trabajo estandarizados y acorta procesos de toma de decisiones en caso de paradas de maquinaria.

Las paradas imprevistas de las máquinas no son solo problemas técnicos

La parada imprevista de una máquina interrumpe todo el flujo de producción:

modifica planes, los pedidos se retrasan y se necesita más tiempo para la nueva puesta en marcha. La adquisición a corto plazo de materiales y existencias adicionales inmoviliza capital y dificulta la planificación. La normativa legal exige una documentación completa, pues la falta de justificantes o autorizaciones retrasa el rearranque de la máquina. Sin un acceso centralizado, aumenta el riesgo de que se produzcan más paradas debido a la falta de autorizaciones de seguridad, cualificación o conformidad. Las causas radican a menudo en una falta de transparencia: las interrupciones cortas no se documentan, lo que dificulta los análisis. Solo un procedimiento sistemático de registro y evaluación puede garantizar la seguridad del proceso a largo plazo y niveles altos de productividad de la maquinaria. 

Enfoque estructurado aplicado a la parada de una máquina

MYZEL ayuda en situaciones concretas de toma de decisiones a través de la obtención rápida e intuitiva de información. Ya no solo las reparaciones, también la búsqueda de documentos, autorizaciones y responsabilidades retrasan decisiones de nueva puesta en marcha y el flujo de producción.

MYZEL aglutina datos sobre máquinas y personas en una sola plataforma. A través de myCore se asignan de forma clara y segura activos y los artefactos digitales asociados. Esto incluye, por ejemplo:

  • Instrucciones de uso  
  • Registros de comprobación  
  • Validaciones  
  • Certificados de formación  
  • Instrucciones de funcionamiento  
  • Planes de mantenimiento  
Todos los datos se transfieren a myCore
Panel de control de una tablet y empleados en una máquina

La falta o el vencimiento próximo de certificados se muestra sinópticamente en un panel de control. En general, esto favorece las autorizaciones en la toma de decisiones como, por ejemplo, nuevas puestas en servicio de máquinas.  

Seguridad de conformidad para reducir paradas de la maquinaria

El 20 de enero de 2027 entrará en vigor el Reglamento UE de máquinas. Refuerza la importancia de la documentación digital, del software y temas de ciberseguridad y aumenta la verificabilidad formal.

Cómo simplifica MYZEL este proceso:

La plataforma gestiona plantillas y estados de artefactos a nivel centralizado, facilita la preparación para auditorías en las operaciones diarias y reduce paradas de la maquinaria por falta de pruebas de conformidad.  

 

Mujer se hunde en documentos

MYZEL interconecta de manera clara los procesos de trabajo

MYZEL no representa una solución aislada adicional, sino que organiza claramente el flujo de información a lo largo del ciclo de vida de la máquina. Por otra parte, MYZEL puede utilizarse también como una solución que integre el software existente. Procesos digitales guiados, denominados  flujos de trabajo (workflows) , ayudan a gestionar el funcionamiento.

La vinculación de la información almacenada agiliza la clasificación de las paradas de máquinas y las pérdidas de arranque, mejora la transparencia de los errores repetitivos y, en consecuencia, reduce el tiempo hasta la autorización.

Tres ruedas dentadas con lista de verificación

Para el funcionamiento seguro de la maquinaria existente: mySafeOperation

El flujo de trabajo ayuda a procesar de forma sistemática las inspecciones y el mantenimiento, incluidos los artefactos documentados. Listas de verificación y plantillas digitales facilitan el proceso. En todo momento se tiene pleno control de las autorizaciones de las máquinas.

Candado con persona

Para el control de acceso y modos de operación: myAccessControl

El flujo de trabajo hace que la gestión de usuarios de las máquinas sea segura y cómoda. Aquí se pueden representar cualificaciones y permisos, lo que permite rastrear las autorizaciones y los errores de mando en caso de fallo.

Máquina con rueda dentada y bombilla

Para máquinas nuevas y modificaciones en maquinaria existente: mySafeDesign

Aquí se le guiará paso a paso a través de la estimación de riesgos y, con la ayuda de listas de verificación, a través de la validación de seguridad de máquinas nuevas y también de maquinaria existente en la que deban realizarse modificaciones sustanciales, incluido el almacenamiento de resultados auditables. 

Sus datos seguros con MYZEL

La plataforma MYZEL Lifecycle Platform está basada en la nube y opera a nivel de UE. Nuestra mayor preocupación no es solo la seguridad de los empleados, sino también de los datos. Por este motivo, MYZEL está certificada según:

  •  ISO/IEC 27017 
  •  ISO/IEC 27018

Sus datos operativos y de personal estarán almacenados de forma segura. Como proveedores del software, queremos hacer hincapié en que no tenemos forma alguna de acceder a datos personales. Al estar basada en la nube, en caso de emergencia se puede acceder a la plataforma MYZEL de forma segura en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Datos y candado
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio