Con el release del sistema 1.25, la solución "Key-in-pocket" está disponible para el sistema de automatización PSS 4000. Aquí encontrará un resumen de todas las novedades.
28 ago 2023
Systemrelease PSS 4000 1.25 – Solución "Key-in-pocket"
Seguridad para el mantenimiento "Key-in-pocket" como protección contra la nueva puesta en marcha no autorizada ahora también como bloque de funciones y módulo en la plataforma de software PAS4000.
Proteja a su personal frente a peligros durante tareas de mantenimiento. La solución "Key-in-pocket" de Pilz impide el rearranque no programado de las máquinas mientras hay personal en la zona peligrosa. En comparación con sistemas Lockout Tagout (LOTO) corrientes, la protección para el mantenimiento es exclusivamente electrónica y se realiza con llaves RFID-Keys con los permisos correspondientes. No se requieren dispositivos de enclavamiento mecánicos ni rótulos de advertencia colgantes.
La combinación del sistema de seguridad configurable PSS 4000 y el sistema de autorización de acceso PITreader garantiza que una instalación solo pueda volver a ponerse en marcha después de que la última persona haya abandonado la zona peligrosa. La protección para el mantenimiento es posible mediante llaves RFID-Keys programadas individualmente con las autorizaciones correspondientes y una lista segura en el control. El operador se autentica con su llave transpondedor personal vía PITreader en la puerta protectora. Su ID de protección queda almacenado en una lista segura del control Pilz PSS 4000. Una vez que se ha detenido la máquina, ya se puede acceder a ella para realizar las tareas. El transpondedor lo guarda siempre el empleado ("Key-in-pocket"). Antes de poder poner en marcha nuevamente la instalación, es necesario que todas las personas "cierren sesión" en el PITreader después de salir de la instalación. De este modo, se eliminan los ID de protección de la lista segura. Cuando la lista está vacía, la máquina queda habilitada y puede ponerse en marcha nuevamente.
La función de protección para el mantenimiento "Key-in-pocket" se realiza mediante bloques o módulos funcionales del control Pilz PSS 4000 (PSSu PLC):
- La conexión a la PITreader correspondiente (se pueden gestionar hasta 10 PITreader en una lista segura).
- La autorización mínima exigida para entrar en la lista de registro.
- Las entradas para el pulsador o pulsadores LED.
- La entrada para la "Condición de eliminación" (prueba de ángulo muerto). En instalaciones complejas se utiliza también la función "Blind-Spot-Check" según la norma EN ISO 13849-1 5.2.2. Consiste en requerir el control visual de las zonas difícilmente visibles de la instalación. A continuación, se puede volver a poner en marcha la máquina.
- Las salidas para "Habilitación (lista vacía)" y prueba de ángulo muerto.
Resumen de las ventajas:
- Autenticación de personas y protección segura contra nueva puesta en marcha imprevista (de la máquina)
- Certificaciones: PLd Cat.3 según EN ISO 13849-1 y SIL CL2 según EN62061
- Control y rastreo completos de las personas que tienen acceso a cada máquina, así como opción de autorización temporal
- Hasta 10 PITreader personas que se pueden gestionar en una lista segura
- Hasta 20 personas que pueden acceder al mismo tiempo a una máquina
- Considerablemente más económico y flexible que los sistemas de transferencia de metal
- Bloqueo sencillo y reprogramación en caso de extraviar una llave transpondedor
- "Blind-Spot-Check" según EN ISO 13849-1 5.2.2: La última persona puede ser "obligada" a confirmar las zonas que no se pueden ver antes de que el sistema pueda volver a ponerse en marcha
- Eliminación de la lista segura "Key-List-Reset" por parte del personal autorizado
- No es necesario que las personas salgan de la instalación por la misma puerta por la que han accedido
- Visualización directa de la lista segura (de personas con, p. ej. su número de teléfono) posible a través de PASvisu
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]