17 jun 2026

Microcontrol PNOZmulti 2 ahora conforme con el RM

TÜV confirma que los fabricantes de máquinas están preparados para el futuro

El microcontrol seguro PNOZmulti 2 de Pilz cumple ya los requisitos del próximo Reglamento (UE) de máquinas 2023/1230 de la UE. Un certificado de examen UE de tipo conforme al artículo 25, expedido por TÜV, confirma la conformidad.

De este modo, los fabricantes de máquinas se benefician con antelación, incluso antes de que el Reglamento entre en vigor el 20 de enero de 2027.

Ventajas a primera vista:

  • Seguridad de planificación anticipada para nuevos proyectos
  • Conformidad RM con certificación TÜV
  • Menos esfuerzo de ingeniería gracias a una solución de seguridad probada
  • Mayor rapidez en el marcado CE de máquinas completas
  • Menos ajustes ante futuros requisitos
  • Lanzamiento al mercado de la UE con seguridad jurídica

Preparación óptima para los nuevos requisitos

El Reglamento de máquinas sustituye a la Directiva anterior e impone mayores exigencias en materia de seguridad y evaluación de riesgos. En el futuro, los componentes de seguridad, como los microcontroles, deberán evaluarse de forma independiente.

Aquí es donde entra en juego PNOZmulti 2 : la solución certificada ayuda a los fabricantes a desarrollar hoy máquinas conformes con el RM y a minimizar los riesgos normativos.
 

Más eficacia hacia un concepto seguro de máquina

Gracias a la conformidad acreditada, el esfuerzo en la ingeniería y en el proceso de homologación se reduce considerablemente. Los fabricantes se benefician de:

  • integración simplificada de una solución probada
  • menos esfuerzo de documentación
  • mayor seguridad jurídica
  • acceso más rápido al mercado

Más seguridad para personas y máquinas

El microcontrol asume funciones de seguridad esenciales como

  • Parada de emergencia
  • supervisión segura
  • desconexión controlada en caso de peligro

Esto permite reconocer y controlar los riesgos en una fase temprana.

Solución con visión de futuro

PNOZmulti 2 ofrece a las empresas una solución ya preparada para los futuros requisitos normativos. Esto permite la realización temprana, eficaz y segura de nuevos proyectos de máquinas.

¿Preparado para 2027? ¡Cumpla ya con el RM! 

Soluciones integrales de seguridad

Para un concepto de seguridad integral, el microcontrol PNOZmulti 2 puede combinarse perfectamente con otras técnicas de automatización seguras de Pilz. En combinación con el sistema de sensores de seguridad PSEN y los dispositivos de mando y señalización PIT, se crean soluciones completas flexibles para una amplia gama de aplicaciones de máquinas.

Los sensores de seguridad PSEN detectan de forma fiable las puertas protectoras, las posiciones y los movimientos peligrosos y envían las señales correspondientes directamente al microcontrol PNOZmulti 2. Los dispositivos de mando y señalización PIT permiten integrar cómodamente las funciones de manejo, señalización y diagnóstico en el concepto de la máquina.

De este modo, los fabricantes de máquinas se benefician de una solución coordinada que integra el control, los sensores y los dispositivos de manejo, lo que reduce el esfuerzo de interfaz, simplifica la planificación de proyectos y ofrece un concepto de máquina integralmente segura de un solo proveedor. 

Descubra PNOZmulti 2 en detalle

Microcontrol PNOZmulti 2 y sello con la leyenda PNOZmulti de conformidad con el reglamento de máquinas
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio