Normativa ISO 22734-1:2025 "Generadores de hidrógeno que utilizan el proceso de electrólisis del agua". Parte 1: Seguridad
24 sept 2025
ISO 22734-1: cambios importantes relativos a la seguridad en la versión 2025 de la normativa respecto a la versión 2019
En la normativa ISO 22734 se establecen los requisitos de generadores de hidrógeno o electrolizadores, que disocian agua en hidrógeno y oxígeno mediante reacciones electroquímicas. Es relevante para aplicaciones industriales, comerciales y domésticas y apoya el uso seguro y sostenible del hidrógeno como fuente de energía.
La versión revisada de 2025 de la norma trae importantes novedades y mejoras con las que se pretende reflejar un enfoque más holístico de la seguridad y el progreso técnico de la tecnología del hidrógeno. Está dirigido a desarrolladores, operadores y responsables de seguridad de aplicaciones industriales y comerciales. A continuación se describen los principales cambios relativos a la seguridad respecto a la versión de 2019:
1. Estructura de los requisitos de seguridad
Los requisitos de seguridad pasaron de centrarse en la tecnología de control (apartado 4.5 en 2019) a un enfoque global de gestión de riesgos (apartado 4.2 en 2025). Como novedades destacan, entre otros aspectos:
- Tensión residual y carga residual en componentes
- Velocidad del flujo de oxígeno
- Exceso de agua en conducciones de hidrógeno u oxígeno
2. Paso de gas (Gas Crossover)
La normativa aborda por primera vez los riesgos por cruzamiento de hidrógeno y oxígeno, que pueden conducir a la formación de mezclas explosivas. Los nuevos requisitos incluyen:
- Supervisión de la diferencia de presión entre el lado de H₂ y el lado de O₂ en la pila de celdas
- Definición de parámetros de funcionamiento mínimos (corriente, temperatura, presión)
- Directrices técnicas en el nuevo anexo C
3. Seguridad funcional
Más opciones a la hora de aplicar las normativas sobre seguridad funcional:
- IEC 61508 e IEC 61511 (sigue igual)
- Novedad: IEC 62061 e ISO 13849. Permite una adaptación más precisa a diferentes conceptos de seguridad industrial
4. Ciberseguridad
En la versión de 2025 se establece por primera vez la obligación de la ciberseguridad:
- los sistemas con control remoto deben ser conformes a ISO/IEC 27001.
- Los fabricantes deben implementar medidas de protección contra el acceso no autorizado y vulnerabilidades durante el ciclo de vida.
Conclusión:
La norma ISO 22734-1:2025 representa un paso importante hacia la seguridad holística y la integridad de los sistemas. Proporciona directrices técnicas claras para el desarrollo y la operación de electrolizadores modernos y consolida las bases para una economía del hidrógeno segura.
Más información sobre soluciones Pilz en la industria del hidrógeno:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]