Automaatioasiantuntija Pilz tarjoaa uuden version elektronisesta kulkulupajärjestelmästään koneiden käytön joustavaan ja turvalliseen hallintaan. PITreader card unitin avulla operaattorit voivat nyt antaa RFID-transpondereille valtuutuksia kortti- tai tarramuodossa.
Ostfildern, 21.2.2023
Pilz PITreader card unitin käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän avulla valtuutukset myönnetään nyt RFID-korteilla tai tarroilla - todennus sopivassa formaatissa
PITreader card unit -käyttöoikeuksien hallintajärjestelmällään Pilz esittelee uusia muotoja käyttöoikeuksien ja kulkuoikeuksien tehokkaaseen hallintaan: RFID-kortteja PITreader card ja -tarroja PITreader sticker voidaan käyttää yhdessä jo esitellyn PITreader key -transponderiavaimen kanssa tai sen sijaan. Koneen käyttäjät saavat henkilökohtaiset valtuutuksensa transponderilla ja käyttävät sitä tunnistautuakseen PITreader card unitiin saadakseen pääsyn koneeseen tai järjestelmään. Operaattorit lisäävät näin Industrial Securityä, koska he valvovat, kuka saa minkä valtuutuksen ja siten pääsyn prosessiin. Uudet transponderivaihtoehdot antavat operaattoreille enemmän joustavuutta käyttöoikeuksien hallinnoinnissa. Samalla ne täyttävät myös toiminnallisesti turvallisen käyttötavan valintaa koskevat vaatimukset.
Yksi avainkortti, monta toimintoa
RFID-transpondereita on saatavana sekä vapaasti kirjoitettavina että valmiiksi konfiguroituina. PITreader cardin läpinäkyvä aukko antaa käyttäjälle selkeän näkymän kulkulupajärjestelmän LED-tilanäytölle, vaikka korttia pidettäisiinkin sen edessä. Jos yrityksessä on jo käytössä RFID-kortteja, niitä voidaan käyttää myös yhdessä PITreader card unitin kanssa: Käyttäjä tarvitsee tällöin vain yhden kortin useita toimintoja varten. Tämä säästää aikaa koneen tai järjestelmän todennuksessa ja tarjoaa erityisen joustavan ja helppokäyttöisen ratkaisun. PITreader S card unitin myötä automaatioasiantuntija esittelee myös OPC UA -standardin integrointiin tarkoitetun vaihtoehdon, joka mahdollistaa optimaalisen turvallisuuden ja liitettävyyden.
Yksinkertainen valtuutusten hallinta
Järjestelmänvalvoja hallinnoi käyttäjäasetuksia, estoluetteloita ja transponderiavainten, -korttien tai -tarrojen käyttäjätietoja Pilzin PIT Transponder Manager (PTM) -ohjelmiston graafisen käyttöliittymän kautta. Ennalta määritettyjen mallien avulla yksittäisten käyttäjien valtuutukset voidaan kirjoittaa RFID-transponderiin helposti ja muutamassa vaiheessa. Tuontitoiminnon avulla tiedot voidaan lukea suoraan integroituun tietokantaan lyhyessä ajassa, mikä säästää huomattavasti järjestelmänvalvojan aikaa. Jos yrityksessä on käytössä useita PITreader-lukulaitteita, ne organisoidaan User Authentication Service (UAS) -ohjelmistotyökalulla.
PITreader card unitia voidaan käyttää tehokkaasti yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai Pilzin PSS4000 -automaatiojärjestelmän kanssa käyttöoikeuksien hallintaan ja toimintatilan valintaan. Näin Pilzin kokonaisratkaisu lisää Safetyä ja Securityä monenlaisissa prosesseissa.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk