Kyllä, valmistajan on kaikissa tapauksissa suoritettava riskiarviointi.
Konedirektiivi (luku 5 liite 1) edellyttää, että valmistajan tai hänen valtuutettunsa on varmistettava, että kone täyttää liitteessä I annetut perustavat turvallisuus- ja terveyssuojeluvaatimukset. Liitteessä I vaaditaan myös riskiarviointi.
Jos kone on valmistettu yhdenmukaistetun C-standardin määräysten mukaan, valmistajalla on se etu, että vastaava standardi tukee myös riskiarviointia.
Lisäksi standardien käyttöön liittyy ns. ”olettamusvaikutus“, että kone on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien koneturvallisuus- ja terveyssuunnitteluvaatimusten mukaan. Onnettomuustapauksessa pätee siten käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty, todistustaakka on valmistajalla.