Kysymys:
Laitteisto koostuu useista yksittäiskoneista ja kaikki koneet on varustettu erillisellä ohjauksella. Lisäksi on olemassa pääohjaus. Onko laitteiston hätäpysäytyksen aktivoinnin jälkeen palautettava/kuitattava kaikkien yksittäisten koneiden hätäpysäytykset vai voidaanko pääohjauksen hätäpysäytyskäskyä käyttää yksittäiskoneissa laitteiston uudelleenkäynnistykseen?
Vastaus:
Kysymykseen liittyvät vaatimukset ilmenevät standardin DIN EN ISO 13850 kohdasta 4.1.6. Lisäksi oletetaan, että hätäpysäytys pitää kuitata siinä paikassa, jossa se laukaistiin. Muita hätäpysäytyspainikkeita ei tarvitse kuitata.