SPS Smart Production Solutions 2025 보도 자료 모음

올해 SPS Smart Production Solutions 2025에 대한 필츠의 모든 보도 자료들을 여기에서 확인할 수 있습니다. 해당 자료를 기사 보도에 활용 부탁드립니다.

문의 사항이 있거나 추가 자료를 원할 경우  [email protected]으로 연락 바랍니다.

SPS Smart Production Solutions 2025

보도 자료

2025년 11월 25~27일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 안전 및 보안이 탑재된 자동화 솔루션이 어떻게 생산 혁신을 지원하고 구체화하는가에 대한 정보를 제공할 것입니다. 중점 분야: 전체 라이프사이클에 걸친 기계류와 직원 관리를 위한 새로운 디지털 Myzel Lifecycle Platform. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

SPS – Smart Production Solutions 2025, 9번 홀, 370번 부스의 필츠 – “혁신 속의 안전성과 보안성” - 디지털 혁신을 위한 창의적 솔루션!

2025년 11월 25~27일에 열리는 SPS(Smart Production Solutions)에서 필츠는 안전 및 보안이 탑재된 자동화 솔루션이 어떻게 디지털 생산 혁신을 지원하고 구체화하는가에 대한 정보를 제공할 것입니다. 자동화 전문기업 필츠는 박람회 부스에서 전체 라이프사이클에 걸친 기계류와 직원의 관리를 위한 디지털 Myzel Lifecycle Platform을 처음 선보일 예정입니다. 또한, 독일 뉘른베르크에서 필츠는 안전하고 유연한 연결을 위한 필츠 IO-Link Safety 시스템에 추가된 최신 솔루션 - 세계 최초의 인증된 IO-Link Safety Master “Master IOLS”와 제어 유닛 “PITgatebox IOLS” - 을 선보입니다.

추가 정보
이제 필츠 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 추가 제품 버전들을 사용할 수 있습니다. 그 덕분에 접근 보호를 위한 맞춤 안전 컨셉을 구현하여 추가 적용 분야를 지원하는 것도 가능해졌습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 새로운 버전 - 보다 유연한 게이트 안전 보호를 위한 풍부한 옵션

필츠의 PSENmgate 안전 게이트 시스템에 대해, 작동 기능이 향상된 버전과 설치가 더욱 간편한 배선 최적화 버전 등 새로운 제품이 출시되었습니다. 특히 스윙 게이트를 위한 도어 핸들 모듈도 시스템에 추가되었습니다. PSENmgate는 향상된 작동 편의성과 설치 유연성으로 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 따라 세이프티 게이트 시스템의 최신 버전은 포장 기술, 기계 제조, 로봇 응용 등 다양한 분야에 추가로 적용될 수 있습니다.

추가 정보
필츠의 IO-Link Safety System에서 IO-Link Safety Master PDP67은 상위 레벨 안전 제어 시스템에 대한 분산 인터페이스로서 모듈형 및 분산형 생산 공장의 빠른 시운전을 가능하게 합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠 IO-Link Safety System에서 분산형 통신을 위한 IO-Link Safety Master - 최대 필드 레벨까지 지원하는 유연한 다용도 시스템

모듈형 분산 생산 공장의 빠른 시운전은 디지털화된 산업 생산의 중요한 측면으로, 필츠 IO-Link Safety System의 IO-Link Safety Master PDP67를 이제 이 용도로도 사용할 수 있게 되었습니다. 이 제품은 최대 필드 레벨까지 양방향 통신을 간단히 구현하는 데 사용할 수 있습니다. 상위 레벨 안전 컨트롤러에 대한 분산 인터페이스로서, 이 솔루션은 예를 들어 IO-Link Safety가 탑재된 안전 센서 또는 심지어 표준 IO-Link 센서나 액추에이터 등 다양한 연결을 지원합니다. 안전 관련 사항이든 표준 통신이든 사용자는 최고 카테고리인 PLe / SIL3까지 필드 레벨의 유연하고 원활한 안전 통신의 혜택을 볼 수 있습니다.

추가 정보
가동 중인 플랜트 및 기계류의 안전한 제어: IO-Link Safety 기술이 적용된 필츠의 새로운 제어 유닛 버전 PITgatebox IOLS를 소개합니다. 이 버전은 투명성과 생산성이 더욱 개선되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

이제 필츠의 제어 유닛 PITgatebox에 IO-Link Safety 연결 탑재 - 안전 게이트 시스템의 효율성 및 안전성 개선

자동화 전문기업 필츠는 이제 제어 유닛 PITgatebox IOLS를 더해 자사 IO-Link Safety 시스템을 확장했습니다. 이는 플랜트와 기계류를 안전하게, 하지만 동시에 더 쉽고 효율적으로 제어할 수 있게 되었음을 의미합니다. PITgatebox IOLS는 안전 게이트 시스템의 게이트 상태 및 작동 상태와 같은 진단 데이터를 IO-Link Safety Master를 통해 플랜트 컨트롤러로 직접 실시간으로 전송합니다. 사용자는 감소된 유지보수 및 운용 비용은 물론 더 효율적인 안전 게이트 시스템의 혜택을 누리게 됩니다.

추가 정보

추가 콘텐츠

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR