산업 보안 교육 – IEC 62443 기반

로봇이 있는 생산 현장에서 홀로그램 앞에 서있는 정장 입은 남자

산업 보안이란 플랜트와 기계류를 사람으로부터 보호하는 것을 의미합니다. 사이버 공격, 무단 조작, 오용은 안전에 심각한 위협을 주며, 기업의 존재 그 자체를 위험에 빠트릴 수 있습니다.

필츠 교육 과정의 규범적 기준은 국제 규격 시리즈 IEC 62443 "산업용 통신망 - 네트워크 및 시스템 보안"입니다. IEC 62443은 현재 플랜트 운영업체와 장치 제조업체를 위한 최적의 방향성을 제시합니다.

산업 보안에 관한 교육 과정은 사람과 기계의 안전보장하고 법적 요구사항을 충족하는 데 있어 중요한 단계입니다.

왜 산업 보안에 대한 교육이 필요할까요?

기계 제작업체와 운영업체는 산업 보안 조치를 통해서만 포괄적인 기계류 안전을 달성할 수 있습니다. 산업 보안 사고는 귀사, 귀사에서 진행 중인 작업, 그리고 특히 귀사 직원의 안전에 치명적인 결과를 가져올 수 있습니다. 결론: 보안 없는 안전은 없습니다!

연결된 자동화 세상에서 안전 및 보안은 이제 한몸입니다. 산업 환경에서는 더 이상 하나를 다른 하나 없이 생각할 수 없습니다. 규격, 규정 법규들은 현재 사이버 보안 측면을 포함하기 위해 확장 중에 있습니다. EU 기계류 규정에서는 CE 규정 준수를 위한 관련 기술적/조직적 산업 보안 조치를 의무 사항으로 규정합니다.

귀사가 처할 수 있는 위험과 짊어져야 할 책임에 대해 알아두세요! 귀사의 기계류를 보호하세요!

  • IEC 62443을 포함하는 규격 기반 전문 지식을 중점적으로 구축하세요.
  • 자동화의 최신 요구사항에 대해 알아두세요.
  • IT 보안과 OT 보안 간 인터페이스 관리
  • 직면하고 있는 요구사항이 무엇인지 알아두세요.
  • 보안 취약점과 미비점을 최소화하세요.
  • CE 준수를 보장하기 위한 보안 조치를 취하세요.
  • 규격 IEC 62443의 올바른 활용 및 구현
  • 직원 보호, 책임 보호, 증가된 생산성

어떤 IEC 62443 교육이 귀사에 맞을까요?

귀사에서는 산업 보안 조치를 어떻게 구현하시나요? 귀사에는 어떤 구체적인 요구사항이 부여되고 있나요? 산업 사이버 보안 사고의 위험은 어떻게 최소화할 수 있을까요? 필츠 교육 과정에서는 이러한 질문들을 함께 고려합니다. 필츠 강사들은 기계의 산업 보안을 위해 요구사항에 대한 규범적 전문 지식위험 감소 조치에 대한 전문 노하우를 제공합니다. 필츠의 보안/IEC 62443 교육 과정에 참여하여 필츠가 제공하는 전문 지식을 학습하고 이를 활용해 귀사를 더욱 안전하게 만드세요!

교육 과정은 레벨로 나뉘어져 있으며, 학습자는 자신의 지식 수준에 따라 입문, 기본, 고급, 전문가 레벨의 교육 과정에 참여할 수 있습니다.

필츠는 국내 및 국제 교육 과정을 제공합니다. 모든 국제 교육 과정은 웹사이트의 글로벌 섹션에서 찾을 수 있습니다. 국가를 선택한 경우, 해당 국가의 모든 국내 및 국제 교육 과정이 나열됩니다.

여기서 선택하세요.

총체적 산업 보안 포트폴리오 - 기계류 보안을 단계별로 구현하세요.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드