오스트필데른, 2025. 9. 30.

SPS – Smart Production Solutions 2025, 9번 홀, 370번 부스의 필츠 – “혁신 속의 안전성과 보안성” - 디지털 혁신을 위한 창의적 솔루션!

2025년 11월 25~27일에 열리는 SPS(Smart Production Solutions)에서 필츠는 안전 및 보안이 탑재된 자동화 솔루션이 어떻게 디지털 생산 혁신을 지원하고 구체화하는가에 대한 정보를 제공할 것입니다. 자동화 전문기업 필츠는 박람회 부스에서 전체 라이프사이클에 걸친 기계류와 직원의 관리를 위한 디지털 Myzel Lifecycle Platform을 처음 선보일 예정입니다. 또한, 독일 뉘른베르크에서 필츠는 안전하고 유연한 연결을 위한 필츠 IO-Link Safety 시스템에 추가된 최신 솔루션 - 세계 최초의 인증된 IO-Link Safety Master “Master IOLS”와 제어 유닛 “PITgatebox IOLS” - 을 선보입니다.

필츠의 Myzel Lifecycle Platform의 첫 번째 단계에서 이 자동화 전문기업은 새로운 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션을 제공하며, 이 솔루션은 기계 제작업체와 운영업체가 전체 라이프사이클에 걸쳐 법률과 안전 요구사항을 준수할 수 있도록 돕습니다.

디지털로 전체 라이프사이클을 안전하게 관리
Myzel Lifecycle Platform은 최초로 기계류와 직원의 관리를 단일 디지털 플랫폼에 결합합니다. Myzel은 직원, 기계류, 구성요소 등의 자산과 설명서, 보건 및 안전 지침 또는 교육 등의 관련 산출물 간에 연결 통로를 만듭니다. Myzel 대시보드에서는 안전, 보안, 규정 준수 측면에서 어떤 조치가 필요한지 한 눈에 확인할 수 있습니다. 이 솔루션의 구현은 안전 검증부터 접근 권한 관리까지 예약 가능한 워크플로 덕분에 더욱 간단해졌습니다.

"한 단계 높은 레벨"의 분산형 통신
성공적인 혁신의 일부로서, 데이터 통신은 안전과 표준 통신을 동일하게 구현할 수 있어야 합니다. 다시 한번, 필츠는 IO-Link Safety 포트폴리오를 확장하여 최초로 인증된 분산형 통신용 IO-Link Safety Master를 SPS에서 선보일 예정입니다. 이 장치는 기능 안전 분야의 안전 통신 옵션을 추가하여 기존 IO-Link Master의 기능을 확장합니다. 또한, 이제 IO-Link Safety를 통해 안전 게이트 시스템을 "실시간"으로 안전하게 제어할 수 있습니다. 제어 유닛 PITgatebox IOLS와 함께 사용 시, IO-Link 통신 프로토콜 덕분에 이제 예를 들어 게이트 상태에 대한 실시간 데이터 통신이 가능합니다 - 데이터가 플랜트 컨트롤러로 직접 전송됩니다.
초소형이지만 고도의 기능 안전을 지원하는 센서는 필츠 부스에서 또 다른 중점 주제입니다. 컴팩트 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 이 새로운 제품 유형은 이제 푸시버튼과 같은 제어 요소를 위한 공간도 제공하여 광범위한 운용자 기능을 지원합니다. 독일 뉘른베르크에서 필츠는 또한 보안에도 중점을 두어 관련 솔루션을 선보일 예정입니다. 예를 들어, 접근 권한 시스템 PITreader는 이제 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)를 통해 Windows에 로그인할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 운용자는 이를 사용해 마이크로소프트 컴퓨터에서 개별 접근 권한을 손쉽게 설정하고 보안을 증진할 수 있습니다.

2025년 11월 25~27일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 안전 및 보안이 탑재된 자동화 솔루션이 어떻게 생산 혁신을 지원하고 구체화하는가에 대한 정보를 제공할 것입니다. 중점 분야: 전체 라이프사이클에 걸친 기계류와 직원 관리를 위한 새로운 디지털 Myzel Lifecycle Platform. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
2025년 11월 25~27일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 안전 및 보안이 탑재된 자동화 솔루션이 어떻게 생산 혁신을 지원하고 구체화하는가에 대한 정보를 제공할 것입니다. 중점 분야: 전체 라이프사이클에 걸친 기계류와 직원 관리를 위한 새로운 디지털 Myzel Lifecycle Platform. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

2025년 11월 25~27일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 안전 및 보안이 탑재된 자동화 솔루션이 어떻게 생산 혁신을 지원하고 구체화하는가에 대한 정보를 제공할 것입니다. 중점 분야: 전체 라이프사이클에 걸친 기계류와 직원 관리를 위한 새로운 디지털 Myzel Lifecycle Platform. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR