오스트필데른, 2025. 10. 28.

이제 필츠의 제어 유닛 PITgatebox에 IO-Link Safety 연결 탑재 - 안전 게이트 시스템의 효율성 및 안전성 개선

자동화 전문기업 필츠는 이제 제어 유닛 PITgatebox IOLS를 더해 자사 IO-Link Safety 시스템을 확장했습니다. 이는 플랜트와 기계류를 안전하게, 하지만 동시에 더 쉽고 효율적으로 제어할 수 있게 되었음을 의미합니다. PITgatebox IOLS는 안전 게이트 시스템의 게이트 상태 및 작동 상태와 같은 진단 데이터를 IO-Link Safety Master를 통해 플랜트 컨트롤러로 직접 실시간으로 전송합니다. 사용자는 감소된 유지보수 및 운용 비용은 물론 더 효율적인 안전 게이트 시스템의 혜택을 누리게 됩니다.

필츠는 지속적으로 IO-Link Safety 포트폴리오를 확장해 오고 있습니다. 최초 인증을 받은 IO-Link Safety Master PDP67에 더해, 이제 제어 유닛 PITgatebox IOLS가 필츠의 IO-Link Safety 시스템에 추가되었습니다. 이는 IO-Link 기술 사용자도 안전 관련 작업을 효율적으로 구현할 수 있게 되었음을 의미합니다. 표준화된 개방형 통신 프로토콜인 IO-Link Safety는 플랜트의 시운전과 유지보수를 더욱 쉽게 개선해 줍니다. 또한 스마트 진단 기능 덕분에 고장을 중앙에서 조기에 감지할 수 있습니다. 따라서 가용성이 높아지고 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 

총체적 게이트 보호
사용자는 PITgatebox IOLS를 독립 실행형 장치로서 또는 다른 안전 스위치와 조합하여 가드 잠금 없이 또는 가드 잠금과 함께 사용할 수 있습니다. IO-Link Safety 덕분에 이러한 어플리케이션에 필요한 구성 작업은 표준화되고 크게 간소화되었습니다. 게다가 포인트 투 포인트 연결은 배선도 간소화해 줍니다. 플랜트 운영업체는 PSENmlock, PSENslock 2, PSENcode와 같은 필츠 안전 스위치에 연결할 수 있는 선택지가 있어 개별 요구사항에 맞춘 모듈형 원스톱 안전 게이트 솔루션을 구현할 수 있습니다. 
제어 유닛 PITgatebox IOLS는 푸시버튼, 키 스위치, E-STOP 푸시버튼을 결합하며, 개별적으로 구성 가능합니다. 그 결과, 안전 게이트 시스템을 안전하고 효율적으로 그리고 유연하게 구현할 수 있습니다.

가동 중인 플랜트 및 기계류의 안전한 제어: IO-Link Safety 기술이 적용된 필츠의 새로운 제어 유닛 버전 PITgatebox IOLS를 소개합니다. 이 버전은 투명성과 생산성이 더욱 개선되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
가동 중인 플랜트 및 기계류의 안전한 제어: IO-Link Safety 기술이 적용된 필츠의 새로운 제어 유닛 버전 PITgatebox IOLS를 소개합니다. 이 버전은 투명성과 생산성이 더욱 개선되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

가동 중인 플랜트 및 기계류의 안전한 제어: IO-Link Safety 기술이 적용된 필츠의 새로운 제어 유닛 버전 PITgatebox IOLS를 소개합니다. 이 버전은 투명성과 생산성이 더욱 개선되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드