필츠에게 규정 준수는 적용되는 법규 및 규정을 준수하고 자체 윤리 표준 및 사회적 가치를 존중하는 것을 의미합니다. 필츠의 비즈니스 관행은 항상 책임 의식과 높은 도덕적, 윤리적 원칙으로 특정지어져 왔습니다. 필츠는 지속 가능한 발전을 위해 노력하며, 이러한 발전에는 개인, 사회, 환경의 요구가 동일한 비중으로 고려됩니다.
필츠에게 규정 준수는 적용되는 법규 및 규정을 준수하고 자체 윤리 표준 및 사회적 가치를 존중하는 것을 의미합니다. 필츠의 비즈니스 관행은 항상 책임 의식과 높은 도덕적, 윤리적 원칙으로 특정지어져 왔습니다. 필츠는 지속 가능한 발전을 위해 노력하며, 이러한 발전에는 개인, 사회, 환경의 요구가 동일한 비중으로 고려됩니다.
필츠의 규정 준수 관리 절차에는 이 목적을 위한 필요 조치들이 조합되어 있습니다. 이러한 조치에는 위험성 분석, 구현, 법률 조항 준수 그리고 필츠에서 규정한 가치의 소통 등이 있습니다.
필츠 그룹은 스스로 투명하고 개방된 소통, 즉 회사 내에서 및 그 고객, 공급업체 및 기타 비즈니스 파트너와의 “자유로운 의견 제시 문화”를 증진하기 위해 고민합니다.
일반 제품 안전에 관한 EU 규정(EU) 2023/988이 이전 EU 지침을 대체합니다 . 이 규정은 2024년 12월 13일에 발효되었으며 EU 단일 시장의 거의 모든 소비자 제품에 적용됩니다. 이 규정의 목표는 통일된 안전 표준을 통해 소비자 보호를 강화하는 것입니다.
이 규정은 온라인 소매업체를 포함한 제조업체, 수입업체, 유통업체 등 공급망 전반의 경제 사업자에게 영향을 미치며 다음과 같은 목표를 추구합니다:
본 규정의 적용 범위는 해당 제품의 안전을 규제하는 유럽연합 법률에 동일한 목적을 가진 특정 조항이 없는 한, 시장에 출시되거나 공급되는 제품들을 포함합니다.
제품이 다른 EU 지침 또는 EU 규정에 따라 유럽연합 법률에 의해 부과되는 추가적인 특정 안전 요건을 적용받는 경우, 일반 제품 안전에 대한 EU 규정의 요건은 이러한 다른 특정 요건이 커버하지 않는 측면과 위험 또는 위험 범주에만 적용됩니다.
필츠와 필츠가 EU용으로 인증한 제품은 이미 특정 규정에 따라 테스트를 거쳤으며 이러한 보호 목표를 완전히 충족합니다.
모든 필츠 제품은 필요한 인증을 받았으며, 안전 데이터 시트와 함께 공급되며, 해당 마크가 있습니다. 각 제품에 대한 인증서 및 기술 문서는 필츠 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
필츠의 가치를 보호하기 위해, 우리는 불공정 관행 또는 위법 행위의 제보와 관련해 여러분의 도움을 필요로 합니다.
잠재적 인권 침해나 환경 위험 또는 위반과 관련한 불만 사항의 경우, 필츠 그룹은 다음 연락처 선택지를 제공합니다.
Transparency International e.V. - 제보자를 위한 가이드
*차별적 의도 없이, 명사 “그 남자”가 문장에 자주 쓰이며, 종종 “그 여자”도 쓰입니다. 그러나 여기에는 모든 성별이 포함됩니다. 여기서 목적은 순전히 편집을 위한 것입니다. 콘텐츠 관련 이유는 없으며, 따라서 관련된 가치 평가도 없습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]