체계적이고 신중하게 계획된 프로세스는 원활한 자동화 프로세스를 보장하는 데 필수적입니다. 당사의 CAD 파트너십은 설계부터 운영 및 유지보수에 이르는 설비 및 기계류의 라이프사이클 전반에 걸쳐 미래 지향적인 엔드투엔드 솔루션의 기반을 구축합니다.
당사는 파트너사인 EPLAN, WSCAD, Zuken과 함께, 엔지니어링 분야의 계획 및 문서화 프로세스에 대한 디지털 지원을 제공하고 높은 데이터 일관성을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
체계적이고 신중하게 계획된 프로세스는 원활한 자동화 프로세스를 보장하는 데 필수적입니다. 당사의 CAD 파트너십은 설계부터 운영 및 유지보수에 이르는 설비 및 기계류의 라이프사이클 전반에 걸쳐 미래 지향적인 엔드투엔드 솔루션의 기반을 구축합니다.
당사는 파트너사인 EPLAN, WSCAD, Zuken과 함께, 엔지니어링 분야의 계획 및 문서화 프로세스에 대한 디지털 지원을 제공하고 높은 데이터 일관성을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
EPLAN은 전기 공학, 자동화 및 메카트로닉스 분야의 엔지니어링 프로세스를 효율적으로 체계화하고, 간소화하며, 가속화하도록 설계된 소프트웨어와 서비스를 제공하는 선도적인 기업입니다.
필츠가 참여하는 EPLAN 파트너 네트워크(EPN)는 2021년 초에 설립되었으며, 전 세계 60여 곳 이상의 협력 파트너들이 가진 전문 지식을 공유합니다. 이 네트워크의 목적은 여러 공급업체 간의 협력을 통해 고객의 시스템 통합 과정을 간소화하는 것입니다. EPN 파트너십은 인터페이스 개발 및 지원을 위한 구속력 있는 상호 합의된 목표를 기반으로 합니다. 이는 다양한 소프트웨어 솔루션의 최종 사용자와 관련 파트너사 모두에게 이익이 됩니다. 필츠는 처음부터 EPN 네트워크의 기술 파트너였습니다.
필츠 고객은 EPLAN 데이터 포털에서 필츠 장치를 위한 제품 매크로를 이용할 수 있습니다. EPLAN Tool에서 필츠 제품의 EPLAN 매크로, 기사 데이터 및 3D 제어 캐비닛 매크로를 직접 찾아보실 수 있습니다.
즉, 당사 웹사이트뿐만 아니라 EPLAN 데이터 포털을 통해서도 이러한 데이터에 접근할 수 있습니다. 필츠의 매크로는 독일어와 영어 버전으로 제공됩니다. 유의미한 제품 및 구성 요소 이미지는 올바른 제품 매크로를 선택하는 데 도움이 됩니다. 게다가, EPLAN Pro Panel의 3D 제어 캐비닛 매크로에 통합된 연결도를 활용하면 제어 캐비닛의 신뢰할 수 있는 디지털 트윈을 손쉽게 생성할 수 있습니다. 필츠에서 테스트를 거친 표준화된 매크로는 필요한 문서 작업량을 줄여주고, 시간을 절약하며, 계획의 확실성을 높여줍니다.
eBUILD Free를 사용하면 제품에 맞는 회로도를 아주 쉽게 직접 구성할 수 있습니다.
EPLAN eBUILD Free Configurator 튜토리얼
필츠의 YouTube 튜토리얼에서 EPLAN을 사용하여 필츠 제품의 회로도를 자동으로 만드는 방법을 알아보세요! 앞으로 추가 동영상들을 업로드할 계획입니다. 여기서 무료 EPLAN eBUILD Free Configurator를 필츠 제품에 사용하는 방법을 설명해 드립니다.
WSCAD는 기계 공학, 빌딩 자동화 및 전기 분야를 위해 특별히 설계된 최초의 AI 구동 E-CAD 소프트웨어입니다. 이러한 강력한 엔지니어링 솔루션은 사용자가 일상적인 작업을 자동화하고, 제품 개발 전 과정을 보다 효율적이고 체계적인 방식으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
필츠와 WSCAD 간의 협력 덕분에 고객은 WSCAD 시스템 내에서 검증된 필츠 엔지니어링 데이터에 직접 접근할 수 있습니다.
이 데이터는 더 이상 수작업으로 생성할 필요가 없으며, 대신 WSCAD Universe 플랫폼을 통해 다운로드해 E-CAD 시스템에서 바로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 오류를 줄이고 높은 데이터 품질을 보장합니다. 그 결과 프로젝트 수행 시간이 상당히 단축되고, 복잡한 계획 수립 과정도 눈에 띄게 간소화됩니다.
협업의 첫 단계에서는 필츠의 엔지니어링 데이터를 WSCAD 형식으로 변환할 수 있도록 준비했습니다. 다음 단계는 WSCAD 시스템인 ELECTRIX AI에서 관련 로직 매크로를 생성하는 것입니다.
Zuken은 전기·전자 제품 개발을 위한 엔지니어링 솔루션 및 관련 서비스를 제공하는 선도적인 기업입니다. 이러한 솔루션은 다양한 공학 분야에 걸친 복잡한 시스템을 일관성 있고 추적 가능한 방식으로 개발할 수 있도록 지원합니다.
필츠와 Zuken 간 협력의 일환으로 자동화 기술 분야의 계획 및 엔지니어링 프로세스에 대한 실질적인 지원을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
필츠는 이러한 목적을 위해 Zuken System E3.series 사용자에게 검증된 엔지니어링 데이터를 제공합니다. Zuken은 이 데이터를 E3.series 환경에서 사용할 수 있도록 변환하고 전처리하는 솔루션을 개발하고 있습니다.
데이터 준비가 완료되면, 필츠는 높은 데이터 품질을 보장하기 위해 무작위 검사를 실시합니다. 이렇게 품질이 검증된 데이터는 CADENAS 플랫폼을 통해 다운로드할 수 있으며, 기존 엔지니어링 환경에서 바로 사용할 수 있습니다.
이 데이터를 Zuken 시스템에 통합하면 기존 CAD 및 엔지니어링 프로세스 내에서 원활하게 활용할 수 있으며, 전기 설계 및 개발 과정에서 일관된 워크플로를 지원합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]