5 nov. 2018

Pilz lance le programme ‘Retrofit Fourward’

Préparez votre machine pour l'avenir !

Lorsque vos machines ou lignes de production existantes sont trop à l'arrêt, que la qualité du produit ou l'efficacité diminue, la question se pose : la machine doit-elle être remplacée ? C'est possible, mais souvent la rénovation (retrofit) de la machine est une solution plus intéressante. Pilz propose, avec ses partenaires privilégiés, un programme ‘Retrofit’ complet.

Les machines plus anciennes sont généralement encore mécaniquement intactes, mais présentent souvent des défauts en termes de sécurité, d'installation électrique, de connectivité et de performances. Le retrofit machine est alors une solution très abordable avec un retour sur investissement (ROI) maximal par rapport à l'achat d'une nouvelle machine.

Avec un retrofit, vous pouvez remettre la machine à jour en fonction des dernières technologies et des dernières normes et standards. Votre machine peut durer des années avec une grande fiabilité, moins de temps d'arrêt, une utilisation plus facile...

Pilz peut prendre en charge vos préoccupations. Nous nous chargeons de votre programme retrofit de A à Z. Ceci, en collaboration avec des partenaires privilégiés de Pilz.

Grâce au programme Fourward, vous travaillez avec les bons partenaires, chacun avec son expertise dans des spécialisations différentes et vous n'avez besoin que d'un seul point de contact qui coordonne l'ensemble pour vous.

Pilz s'occupe toujours de l'aspect de sécurité du projet de rénovation. Nous gardons un œil attentif sur la question de savoir si la modernisation entraînera également des modifications significatives à la machine. Si tel est le cas, Pilz est également garant de l'établissement du dossier CE.

Pilz participe à votre projet de modernisation dès le début par une évaluation approfondie des risques qui prend en compte toutes les améliorations souhaitées (performances, adaptations électriques, etc.). La phase de conception est de la sorte déjà plus efficace car la sécurité est immédiatement prise en compte.

La technologie de sécurité la plus appropriée peut être utilisée, de sorte que la mise en conformité de la sécurité engendre également une amélioration des performances et de l'ergonomie de la machine.

Vos avantages en un coup d'œil

  • Un seul point de contact
  • Présence locale
  • Un ensemble d'expertises
  • Approche échelonnable et progressive
  • Mise en œuvre par des personnes expérimentées
  • Indépendant du fournisseur ou de la marque

Méthodologie éprouvée

Avec une approche en phases, nous vous proposons un programme complet, allant de la budgétisation au service après-vente et à la formation des opérateurs.

Analyse :
Évaluation des risques et mesures de réduction des risques
Analyse et concepts électriques, d'automatisation et mécaniques
Présentation du budget et planification du projet

Projet :
Ingénierie : électrique, mécanique, automatisation
Logiciels : PLC, Scada, MES...
Simulation

Réalisation :
Gestion de projets
Installation et tests sur site
Coordination avec les partenaires et sous-traitants

Validation :
Site Acceptance Test (SAT) et Factory Acceptance Test (FAT)
Marquage CE, évaluation de la conformité et documentation

Service ultérieur :
Formation
Contrats de service et ligne d'assistance
Entretien et assistance

De l'analyse à la mise en œuvre des modifications proposées et à la formation des opérateurs. Le résultat est une machine prête pour l'avenir !

Pilz propose un programme ‘Retrofit’ complet.

Etude de cas

La rénovation d'une installation existante s'accompagne d'une mise à jour de la sécurité et se traduit par une installation qui peut perdurer des années.

=> Pour en savoir plus à propos du récit de Metallo