16 déc. 2025

Surveillance dynamique de sécurité des valeurs de process avec le micro automate configurable PNOZmulti 2

Commençons par nous intéresser à un exemple issu de l'industrie de l'hydrogène. Dans le cadre du projet HY.City.Bremerhaven, l'hydrogène est produit à partir d'électricité excédentaire avant d'être stocké en toute sécurité dans des réservoirs à haute pression. Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz surveille avec fiabilité le processus de transfert grâce au traitement des valeurs analogiques avec sécurité intégrée et assure ainsi une protection contre les mélanges de gaz explosifs en surveillant les paramètres pertinents et les valeurs seuils critiques lors des changements de pression, de température, ainsi que de la vitesse de chargement et de déchargement. Le bloc « Surveillance de la rampe de sécurité » intégré dans le logiciel PNOZmulti Configurator permet un réglage précis et une surveillance dynamique des valeurs seuils. 

Notre tutoriel vous montre comment sélectionner le matériel qui vous convient et créer le programme utilisateur en toute simplicité ! Quels que soient le secteur ou l'application, faites le meilleur choix pour la surveillance de vos valeurs de process avec le module analogique de sécurité PNOZmulti 2 !

Sécurité et précision maximales pour les procédés industriels exigeants

Cela est rendu possible par le module d'entrées analogiques de sécurité PNOZ m EF 4AI du micro automate configurable PNOZmulti 2. Les valeurs de process analogiques telles que la pression, la température, le niveau de remplissage, le débit et bien d'autres grandeurs physiques font l'objet d'une surveillance et d'une mesure fiables et précises. Il convient de souligner tout particulièrement la précision technique en matière de sécurité de 1 % (par entrée). Celle-ci joue un rôle décisif, notamment dans le secteur de l'hydrogène. Dans le cas d'un conteneur d'hydrogène avec une pression de 1 000 bars, la marge d'erreur n'est que de 10 bars, contre 50 pour les solutions usuelles dont la précision est de 5 % ! 

Avantages pour l'utilisateur

  • Meilleure sécurité des process
  • Détection rapide des erreurs
  • Réduction des temps d'arrêt
  • Commande et diagnostic précis

Vue d'ensemble des caractéristiques

  • Entrées analogiques de sécurité (4 x 4 à 20 mA) : le module offre quatre entrées de courant analogiques de sécurité indépendantes les unes des autres avec une plage de mesures de 0 à 25 mA et une résolution de 15 bits signés.
  • Mise à l'échelle et paramétrage flexibles : le logiciel PNOZmulti Configurator permet de mettre à l'échelle les valeurs de mesure analogiques sous forme de valeurs numériques dans l'unité de votre choix. Il est possible de configurer facilement des fonctions telles que la surveillance des valeurs seuils, les calculs arithmétiques (formation de la moyenne, pression différentielle, etc.) et les contrôles de plausibilité. 
  • Sécurité certifiée jusqu'à PL e/SIL 3
  • La valeur analogique exacte peut être transmise à un bus de terrain ou à un serveur OPC à des fins de diagnostic

La surveillance dynamique des valeurs de process signifie que les valeurs de process analogiques telles que la pression ne sont pas seulement mesurées, mais aussi surveillées de manière intelligente et continue dans le but de détecter les écarts suffisamment tôt pour pouvoir réagir rapidement.

Que signifie concrètement le terme « dynamique » ?

  • Traitement en temps réel des valeurs de mesure directement dans le module
  • Valeurs seuils et surveillance de la plage configurables de manière flexible
  • Fonctions arithmétiques telles que la détermination de la valeur moyenne ou le calcul de la pression différentielle pour une analyse intelligente
  • Mise à l'échelle et contrôle de plausibilité pour vérifier l'exactitude des valeurs
  • Temps de réponse rapides en cas de dépassements des valeurs seuils ou d'irrégularités

Profitez vous aussi des avantages des modules analogiques de sécurité PNOZmulti 2.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire