Qu’est-ce que le Cyber Resilience Act ?
Le Cyber Resilience Act (CRA) est un règlement de l’Union européenne qui définit les exigences relatives aux produits comportant des éléments numériques en matière de cybersécurité industrielle. Une étude et un ajustement fondamentaux doivent être réalisés pour les produits concernés. Ceci est obligatoire sachant qu’à compter de décembre 2027, seuls les produits conformes au CRA pourront être mis sur le marché !
Quand est-ce que le Cyber Resilience Act entre en vigueur ?
Le CRA a été publié le 20 novembre 2024 au Journal officiel de l’Union européenne. Il est entré en vigueur le 10 décembre 2024 et est obligatoire dans l’Union européenne à compter du 11 décembre 2027. Toutefois, conformément au CRA, les obligations de signalement des fabricants concernant les vulnérabilités exploitées s’appliquent à compter du 11 septembre 2026.
Quelles sont précisément les exigences du CRA ?
Le CRA a pour objectif de mieux protéger les consommateurs et les entreprises contre les cyberattaques. Le CRA comprend à cet effet un grand nombre de prescriptions pour les fabricants, importateurs et distributeurs de produits comportant des éléments numériques capables de communiquer avec d’autres produits. Cela inclut les produits matériels et logiciels. Cela englobe l’ensemble du cycle de vie d’un produit, c’est-à-dire la conception, le développement, la fabrication, la livraison et la maintenance du produit ainsi que toute la période d’exploitation chez le client.
Le Cyber Resilience Act est-il un règlement ou une directive ?
Le Cyber Resilience Act est un règlement de l’Union européenne et s’applique donc dans tous les États membres sans être transposé dans le droit national.