Des temps d’arrêt imprévus moins fréquents réduisent les coûts d’exploitation et augmentent la productivité des machines. MYZEL Lifecycle Platform centralise les machines, les procédures et les relevés du personnel, prend en charge les processus de travail standardisés et raccourcit les circuits décisionnels en cas d’arrêt d’une machine.
15 déc. 2025
Les arrêts imprévus des machines diminuent avec MYZEL Lifecycle Platform
Les arrêts imprévus des machines sont plus que des problèmes d’ordre technique.
Un arrêt imprévu d’une machine perturbe l’ensemble du flux de production :
Les plans changent, les commandes sont retardées et les redémarrages prennent plus de temps. L’approvisionnement à court terme en matériaux et la constitution de stocks supplémentaires immobilisent des capitaux et compliquent la planification. Les dispositions réglementaires exigent une documentation complète, car l’absence de justificatifs ou d’autorisations retarde le redémarrage de la machine. Sans accès centralisé, le risque de nouveaux arrêts de production liés à l’absence d’autorisations en matière de sécurité, de qualification ou de conformité augmente. Les causes résident souvent dans un manque de transparence : les petites interruptions ne sont pas documentées, ce qui complique les analyses. Seule une détection et une évaluation systématiques des données peuvent garantir la sécurité des process à long terme et une productivité élevée des machines.
Approche structurée en cas d’arrêt d’une machine
MYZEL vous assiste dans des situations de prise de décision spécifiques grâce à une collecte d’informations rapide et intuitive. Car non seulement les réparations, mais aussi la recherche de documents, d’autorisations et de responsabilités retardent les décisions de redémarrage, voire le flux de production.
MYZEL rassemble les données relatives aux machines et aux personnes sur une seule plateforme. myCore permet d’affecter en toute clarté et sécurité les actifs et les éléments numériques correspondants. Cela inclut, par exemple les :
- manuels d’utilisation
- protocoles de vérification
- validations
- attestations de formation
- instructions d’utilisation
- plans de maintenance
Si des justificatifs sont manquants ou sur le point d’expirer, cela sera clairement indiqué sur un tableau de bord. Dans l’ensemble, cela facilite la prise de décision, par exemple pour la remise en service des machines.
La sécurité de conformité réduit les arrêts des machines
À compter du 20 janvier 2027, le règlement européen sur les machines entre en vigueur. Il consolide la documentation numérique, les logiciels et les questions liées à la cybersécurité, et renforce la vérifiabilité formelle.
Comment MYZEL vous accompagne dans cette démarche :
La plateforme centralise le stockage des modèles et l’état des éléments, facilite la préparation aux audits dans les opérations quotidiennes et réduit également les temps d’arrêt des machines dus à l’absence de justificatifs de conformité.
Avec MYZEL, les processus de travail sont reliés entre eux de manière claire.
MYZEL ne constitue pas une solution isolée supplémentaire, mais organise clairement le flux d’informations tout au long du cycle de vie des machines. Cependant, MYZEL peut également être utilisé comme solution intégrée en complément de vos logiciels existants. Au sein de l’entreprise, vous serez accompagné par des flux de processus numériques guidés, appelés workflows.
La combinaison des informations archivées permet de classer plus rapidement les arrêts et les pertes au démarrage, de rendre les erreurs répétitives plus transparentes et de réduire le délai de validation en conséquence.
Pour l’exploitation en toute sécurité des machines existantes : mySafeOperation
Le workflow vous accompagne dans le traitement systématique des inspections et de la maintenance, y compris des éléments documentés. Les listes de contrôle numériques et les modèles simplifient la procédure. D’autre part, vous conservez toujours une vue d’ensemble des validations de vos machines.
Pour les accès et la commande du mode de fonctionnement : myAccessControl
Le workflow rend la gestion des utilisateurs de vos machines sécurisée et conviviale. Vous pouvez ici cartographier les qualifications et les autorisations, ce qui permet de retracer les autorisations et les utilisations inappropriées en cas de dysfonctionnement.
Pour les nouvelles machines et en cas de modifications apportées aux machines existantes : mySafeDesign
Vous serez ici guidé étape par étape dans l’appréciation du risque et, à l’aide de listes de contrôle, dans la validation des nouvelles machines, ainsi que dans celle des machines existantes nécessitant des modifications importantes, y compris le classement de résultats conformes aux exigences d’audit.
Vos données sont en sécurité avec MYZEL
MYZEL Lifecycle Platform est basée sur le cloud et sera exploitée au sein de l’Union européenne. Notre principale préoccupation n’est pas seulement la sécurité de vos employés, mais aussi celle de vos données. C’est pourquoi MYZEL est certifiée selon les normes :
- ISO/CEI 27017
- ISO/CEI 27018
La sécurité du stockage des données de votre entreprise et de votre personnel est ainsi garantie. En tant que fournisseur du logiciel, nous tenons également à souligner que nous n’avons aucun moyen d’accéder à vos données. MYZEL étant basé sur le cloud, vous pouvez, en cas d’urgence, accéder à la plateforme en toute sécurité, à tout moment et de n’importe où.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]