Mitä konekokonaisuudella tarkoitetaan?

Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan puhutaan konekokonaisuudesta, kun yksittäiskoneet toimivat yhdessä tai ne on järjestetty niin, että niitä tarkastellaan suljettuna yksikkönä.

Sen tarkistamiseksi, onko konekokonaisuus olemassa, selvitetään, onko olemassa joko tuotantoon tai turvallisuuteen liittyvä yhteys.

1. Tuotantotekninen riippuvuus?

Kyllä Jatka kohdasta 2.
Ei EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja yksittäisten koneiden CE-merkintä

2. Turvallisuustekninen riippuvuus?

Kyllä Konedirektiivissä tarkoitettu konekokonaisuus, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä konekokonaisuudelle
Ei EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja yksittäisten koneiden CE-merkintä

Jos kyseessä on "konekokonaisuus" ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava, valmistajana pidetään sitä, joka kokoaa tai on koonnut "konekokonaisuuden" yksittäisestä tai osittain valmiista koneesta. Kyseessä voi olla yksittäisen koneen tai osittain valmiin koneen valmistaja sekä tuloksena syntyvän "konekokonaisuuden" käyttäjä. Tästä on tärkeää sopia sopimuksin, sillä muutoin käyttäjä katsotaan valmistajaksi.

Konekokonaisuuden valmistajana toimiva osapuoli on vastuussa siitä, että kokoonpano kokonaisuudessaan täyttää konedirektiivin 2006/42/EY terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Konekokonaisuuden valmistajan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät

  1. Teknisten asiakirjojen laatiminen: Konedirektiivin 2006/42/EY liitteen VII mukaisesti valmistaja laatii tarvittavat tekniset asiakirjat.
  2. Riskien arviointi ja minimointi: Tässä keskitytään erityisesti liitettyjen koneiden välisiin rajapintoihin.
  3. Käyttöohjeiden laatiminen: Valmistajan on laadittava kattavat käyttöohjeet koko konekokonaisuudelle. Yksittäisten koneiden käyttö- ja huolto-ohjeet ovat myös osa kokonaisdokumentaatiota.
  4. Vaatimustenmukaisuuden arviointi: Konedirektiivin 2006/42/EY 12 artiklan ja liitteen VIII-X mukaisesti valmistajan on suoritettava asianmukainen menettely "konekokonaisuuden" vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi.
  5. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistelu ja allekirjoittaminen: Konedirektiivin 2006/42/EY liitteen II mukaisesti valmistaja laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ”konekokonaisuudelle“.
  6. Tyyppikilven ja CE-merkinnän kiinnittäminen: Valmistajan on kiinnitettävä "konekokonaisuuteen" erillinen tyyppikilpi, jossa on säädetyt tiedot ja CE-merkintä konedirektiivin 2006/42/EY liitteen III mukaisesti.
  7. Asiakirjojen integrointi: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja käyttöohjeet täydellisille koneille sekä sisällyttämisvakuutukset ja asennusohjeet osittain valmiille koneille, jotka on sisällytetty ”konekokonaisuuteen”, lisätään ”konekokonaisuutta” koskeviin teknisiin asiakirjoihin.

On tärkeää, että näitä vaiheita noudatetaan huolellisesti, jotta voidaan varmistaa "konekokonaisuuden" turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus.

Muita linkkejä

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä