Modulaarinen myPNOZ-turvarele tarjoaa laajan valikoiman toimintoja: Pilzin modulaarisen myPNOZ-turvareleen myPNOZ Creator-verkkotyökalussa on nyt saatavilla viisi uutta moduulia: neljä uutta tulomoduulia ja yksi lähtömoduuli. Tätä tarkoitusta varten kaikissa tulomoduuleissa ja kaikissa tulo-/lähtömoduuleissa on signaalilähtö, joka välittää tulotoiminnon tilan esimerkiksi ylemmän tason ohjausjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että myPNOZ tarjoaa räätälöityä turvallisuutta entistä useampiin sovelluskohteisiin.
Ostfildern, 29.4.2025
myPNOZ-turvarele - Laajennettu toimintovalikoima viiden uuden moduulin ansiosta - Räätälöityä turvallisuutta laajan valikoiman ansiosta.
Uudet merkinantolähdöt välittävät tulon tilan - esimerkiksi ovi auki. Tilaa voidaan käyttää koko koneen syöttötoiminnon sekä muiden toimintojen visualisointiin. Tämä laajennettu diagnoosi mahdollistaa nopeamman vianmäärityksen, mikä minimoi koneen seisokkiajat.
Uutuus: Kulkupisteiden valvonta
Muita uusia myPNOZ:n sovellusskenaarioita ovat nyt erilaiset kulkupisteet, kuten ovet tai koneiden kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet. Turvarele tarjoaa tähän kaksi uutta tulomoduulia: PNOZ yi7 lock ja yi8. Yi7 valvoo ja ohjaa nyt myös kaupallisesti saatavilla olevien ovijärjestelmien turvalukitusta tai turvalukitusta lukituksen kanssa. Se varmistaa, että kone seisoo luotettavasti niin kauan kuin turvaportti on auki. Yhdessä Pilzin PSENmlock- ja PSENslock-turvalukitusten kanssa saadaan aikaan täydellinen turvaporttien valvontajärjestelmä, johon sisältyy myös suojusten lukitus. Uusi yi8-moduuli ohjaa ja valvoo sekä suojusten turva-antureita - kuten Pilzin PSENmag-turva-anturi - että yksikanava-antureita kosketuksettomissa suojavarusteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Pilzin PSENoptin kaltaiset valoverhot. Monipuolisen yi8:n avulla käyttäjät voivat automatisoida tuotantonsa turvallisuuden entistä joustavammin yhdellä tulomoduulilla.
Vähemmän moduuleja, mutta enemmän sovellusaluetta
myPNOZ tarjoaa toisen uuden tulomoduulin niille, jotka haluavat toteuttaa suurempia sovelluksia, joissa on useita turvallisia tuloja, tehokkaasti vain yhdellä turvareleellä. Yi5-tulomoduulissa on neljä turvallista 2-kanavaista tuloa, joten käyttäjät tarvitsevat nyt vähemmän moduuleja samaan määrään turvatoimintoja. Taloudellinen näkökohta: Tämä säästää tilaa ja kustannuksia sähkökaapissa – sovellukset, joissa on jopa 30 turvallista 2-kanavaista tulotoimintoa myPNOZ-järjestelmää kohti, ovat nyt mahdollisia.
Ryhmä TAI vaihtoehtoista turvallisuutta varten
Jos turvallisia tulotoimintoja on käytettävä vaihtoehtoisesti, uusi tulomoduuli PNOZ yi6 soveltuu tähän. Se mahdollistaa "Ryhmä TAI" -turvatoiminnon ja siten sovellukset, joissa useiden turvallisten toimintojen on oltava aktiivisia toistensa vaihtoehtoina. Erilaisia turvallisia sovellusskenaarioita voidaan siis toteuttaa vain yhdellä moduulilla. Esimerkiksi puristinsovelluksissa, joissa eri syöttötoimintoja on käsiteltävä vaihtoehtoisissa toimintatiloissa: Automaattitilassa puristin on suojattu turvaovella ja valoverholla. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat siirtyä käsikäyttöön käyttämällä kahden käden painikkeilla "OR press" -turvatoimintoa.
Lisää joustavuutta lähdöillä
Toinen uusi ominaisuus on aikaviiveisten ja suorakytkentäisten lähtöjen yhdistäminen, joka on otettu huomioon uudessa lähtömoduulissa PNOZ yo5. Siinä on neljä lähtöä, joista kaksi päälle- tai pois-viiveellistä lähtöä voidaan yhdistää kahden suoraan kytkettävän lähdön kanssa. Tämä säästää moduuleja ja tilaa kytkentäkaapissa. Uusi lähtömoduuli tarjoaa näin ollen entistä laajemman toimintovalikoiman edullisemmin kustannuksin.
myPNOZ: järjestelmä
Modulaarinen myPNOZ-turvarele tarjoaa digitaalisen, kokonaisvaltaisen konseptin valinnasta tilaukseen: käyttäjät voivat koota "oman" myPNOZ:nsa intuitiivisen online-työkalun myPNOZ Creatorin avulla. Se toimitetaan esiasennettuna, säädettynä ja testattuna, joten se on asennusvalmis ja täysin räätälöity järjestelmä. Sekä olemassa oleviin että uusiin moduuleihin syötetään virta päämoduulin kautta, ja ne liitetään BUS-pistokkeilla.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]