Hydrogen Technology Expo Europe -messuilla Pilz esittelee, miten teollisuudessa hyväksi havaitut automaatioratkaisut suojaavat vetysovelluksia. Maailman suurimmat vetyteknologian toimittajamessut järjestetään Hampurissa 23.-24. lokakuuta 2024. Automaatioasiantuntija esittelee ratkaisujaan toiminnallisen turvallisuuden ja Industrial Securityn aloilla. Pilzin ratkaisut mahdollistavat prosessien turvallisen valvonnan ja ohjauksen koko arvoketjussa.
Ostfildern, 5.9.2024
Pilz Hydrogen Technology Expo Europe -messuilla Hampurissa, halli A3, osasto: 3I110 - Vety - Toiminnallisesti turvallinen ja secure
Kaasuvuotojen havaitseminen luotettavasti ja nopeasti, paineen, täyttötason, jännitteen ja virran jatkuva tarkkailu, palamisprosessien turvallinen valvonta - automaation hyväksi havaitut turvallisuusperiaatteet voivat suojata vetysovelluksia. Ne auttavat tarkastelemaan turvallisuutta aina koneiden, järjestelmien ja prosessin keskinäisten suhteiden integroituna toimintana. Pilz esittelee Hydrogen Technology Expo Europe -messuilla vetyteollisuuden toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä ratkaisujaan. Automaatioyritys esittelee mm. miten vetysovellukset suojataan peukaloinnilta ja virheelliseltä käytöltä.
Turvallisesti tuotannosta käyttöön
Pilzin turvallisuusratkaisut tarjoavat lisäarvoa koko vedyn arvoketjulle. Elektrolyysiprosessista höyryreformointiin - messuosastolla olevat asiantuntijat kertovat erilaisista turvallisuusteknisistä lähestymistavoista, jotka ovat tärkeitä vedyntuotantotyypistä riippuen. Pilzin PNOZmulti 2 -pienohjaus ja Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmä varmistavat vedyn tuotannon elektrolyysimenetelmällä. Alkali- tai PEM-elektrolyysissä on otettava huomioon useita turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi Pilz-turvallisuusohjaukset valvovat kaasun ja liekin havaitsemiseen tarkoitettuja antureita. Heti kun nämä anturit havaitsevat jotakin, asianmukaiset toimenpiteet, kuten venttiilien tyhjennys, käynnistyvät nopeasti.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmä on jo osoittanut toimivuutensa myös vedyn tankkausasemien kaikkien turvallisuustoimintojen valvonnassa - jäähdytysjärjestelmässä ja korkeapainevarastosäiliöissä sekä vedyn jakelun aikana. Pilzin asiantuntijat kertovat, miten automaatiojärjestelmät huolehtivat vedyn vuotojen, liekkien ja savun havaitsemisesta sekä lämpötilan ja paineen valvonnasta. Hajautettujen tulojen ja lähtöjen sekä vikasietoisten analogisten tulojen ansiosta koko järjestelmää voidaan ohjata ja valvoa turvallisesti.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa Safetyyn ja Securityyn
Kokonaisvaltainen lähestymistapa sisältää toiminnallisen turvallisuuden lisäksi myös Industrial Securityn. Se kuvaa tuotanto- ja teollisuusjärjestelmien suojaamista manipuloinnilta ja virheelliseltä toiminnalta – joko tietoiselta tai tahattomalta.
Yksi esimerkki on etäyhteys vedyntuotantosäiliöön järjestelmän tilan tarkistamiseksi. Tämä yhteys on suojattava, sillä muuten järjestelmän turvallisuuteen liittyvää osaa voidaan tarkastella tai muuttaa ilman lupaa.
Hydrogen Technology Expo Europe -messuilla Pilz esittelee muun muassa Industrial Firewall SecurityBridge -palomuurin. Ohjausverkossa kaikki suunnittelu-, diagnostiikka- tai konfigurointityökalujen ja ohjausyksiköiden väliset yhteydet on suojattu manipuloinnilta, ja ne mahdollistavat suojatut yhteydet ulospäin. Pilzin PITreader -kulunhallintajärjestelmän ja vastaavien RFID-transponderiavainten avulla järjestelmät voidaan suojata luvattomalta käytöltä, ja kulkulupia voidaan valvoa luotettavasti ja yksilöllisesti.
”Pilz on vakuuttunut siitä, että vain kokonaisvaltainen Securityn ja Safetyn tarkastelu voi taata kattavan suojan vetysovelluksille. Sillä Security suojaa laitosten ja koneiden käytettävyyttä manipuloinnilta ja käyttövirheiltä", Pilzin Market Development Engineer Albert Cot korostaa.
Pilz Hydrogen Technology Expo Europe 2024 -messuilla: Halli A3, osasto: 3I110
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]