Ostfildern, 22.10.2024

IndustrialPI Pilziltä: Monipuolinen teollisuus-PC automaatio- ja käyttöjärjestelmätekniikkaan - Muunneltava: IIOT-Gateway tai Soft-PLC

IndustrialPI:n myötä Pilz esittelee avoimen ja modulaarisen teollisuus-PC:n. Siinä on vapaasti saatavilla oleva avoimen lähdekoodin ohjelmisto, ja se tarjoaa lukuisia tulo- ja lähtömoduuleja. Tämä tarkoittaa, että teollisuus-PC:tä voidaan käyttää yhdyskäytävänä esineiden teollisen internetin (IIOT) ympäristöissä tai soft-PLC:nä monenlaisissa sovelluksissa. IndustrialPI on helppokäyttöinen ratkaisu industrie 4.0 -konseptien toteuttamiseen.

IndustrialPI voidaan integroida helposti olemassa oleviin järjestelmäarkkitehtuureihin IIOT-yhdyskäytävänä. IndustrialPI kerää prosessi- tai käyttötietoja esimerkiksi koneiden ja järjestelmien välittömässä läheisyydessä ja siirtää ne suoraan yrityksen pilveen. Näin käyttäjät voivat pitää koneitaan ja järjestelmiään silmällä koko ajan sijainnista riippumatta.

Vakio-ohjain monenlaisiin automaatioprojekteihin
IndustrialPI voi ohjata koneita ja järjestelmiä myös soft-PLC:nä. Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi akkukennojen lajitteluun tarkoitetut portaalikoneet tai pakkausteollisuudessa käytettävät kartonkipystyttimet. IndustrialPI toimii automaatio- ja käyttöjärjestelmätekniikan vakio-ohjaimena, ja sitä voidaan käyttää monenlaisissa automaatioprojekteissa. Näihin kuuluvat puhtaat ohjaussovellukset sekä synkronoidut akseliliikkeet koneiden voimansiirrossa. IndustrialPI täydentää näin Pilzin täydellisten automaatioratkaisujen valikoimaa.

Automaatio ja Safety
Pilzin uusi teollisuus-PC on saatavana kahtena eri versiona: IndustrialPI 4, jossa on 4 Gt RAM-muistia, 32 Gt eMMC-muistia ja 64-bittinen käyttöjärjestelmä. Se soveltuu erityisesti automaatiosovelluksiin soft-PLC:nä. IndustrialPI 4 Wifi (8 Gt RAM, 32 Gt eMMC, 64-bittinen käyttöjärjestelmä) on myös saatavilla. Sitä voidaan käyttää yhdyskäytävänä, tiedonkeruulaitteena ja diagnostiikkayksikkönä yhdessä PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kanssa. Tuloksena on teollisuusluokan ratkaisu esineiden internetin ja pilvipalvelujen väliseen tiedonvaihtoon
IndustrialPI:tä voidaan siis käyttää joustavasti ja yksilöllisesti. Räätälöity sovellus tukee käyttäjiä kustannusten osalta.

Todistettu konsepti, joka on sovitettu teollisuuskäyttöön
IndustrialPI perustuu yksityiskäytöstä tuttuun Raspberry Pi -tietokoneeseen. Siinä on kuitenkin vankka kotelo ja mekaniikka, ja se on varustettu teollisuusluokan elektroniikalla. Näin ollen se täyttää standardin EN 61131-2 mukaiset korkean käytettävyyden vaatimukset teollisuusohjaustekniikalle. Kuten Raspberry Pi, se perustuu avoimen lähdekoodin käsitteeseen. Tehtaassa on asennettu IndustrialPI:tä varten räätälöity käyttöjärjestelmä, johon kuuluu käyttäjäystävällinen Node-RED-kehitystyökalu.

Pilzin IndustrialPI on monipuolinen teollisuus-PC automaatio- ja käyttöjärjestelmätekniikkaan. IndustrialPI:tä voidaan käyttää IIOT-yhdyskäytävänä tai soft-PLC:nä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin IndustrialPI on monipuolinen teollisuus-PC automaatio- ja käyttöjärjestelmätekniikkaan. IndustrialPI:tä voidaan käyttää IIOT-yhdyskäytävänä tai soft-PLC:nä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin IndustrialPI on monipuolinen teollisuus-PC automaatio- ja käyttöjärjestelmätekniikkaan. IndustrialPI:tä voidaan käyttää IIOT-yhdyskäytävänä tai soft-PLC:nä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä