Automaatioyritys Pilz ja turvallisen rautatieinfrastruktuurin asiantuntija Pintsch kehittävät yhdessä innovatiivista ohjaus- ja opastinteknologiaa rautateiden digitalisointia varten. Toimituksia koskevan puitesopimuksen allekirjoittamisen myötä yhteistyökumppanit ottavat nyt seuraavan askeleen yhteistyössään.
Ostfildern, 27.7.2023
Pilz ja Pintsch syventävät kehityskumppanuuttaan puitesopimuksella - pitkäjänteinen yhteistyö digitaalisten rautatieratkaisujen alalla
Heinäkuussa 2023 Pilz GmbH & Co:n toimitusjohtaja Susanne Kunschert ja Pintsch GmbH:n toimitusjohtaja Tilo Brandis allekirjoittivat puitesopimuksen toimituksista. Pitkäaikainen yhteistyö on molemmille kumppaneille tärkeä asia.
Yhdistetty asiantuntemus innovatiivista infrastruktuuria varten
Kehittämiskumppanuuden painopiste on innovatiivisissa ratkaisuissa, joilla edistetään rautatieinfrastruktuurin digitalisointia . "Jo melko nuoren yhteistyömme tässä vaiheessa näemme, että automaatioratkaisujamme voidaan käyttää erinomaisesti monissa rautateiden digitalisointihankkeissa, joissa ne voivat edistää merkittävästi rautatieinfrastruktuurin nykyaikaistamista", Susanne Kunschert toteaa.
EULYNX Object Controller Saksan rautatiehankkeessa
Yhteistyön ensimmäinen tulos on yhdessä kehitetty EULYNX Object Controller. Tämä muuntaa keskityslaitteiden digitaaliset ohjauskäskyt radanvarren komponenttien signaaleiksi. Pilz vaikuttaa tähän turvallisella ja innovatiivisella rautatieohjauksellaan. Ratkaisun erityispiirre on sen yleinen käyttö, joka on siirrettävissä eri hankkeisiin. EULYNX-standardi tarjoaa valmistajariippumattoman rajapinnan ohjaus- ja turvatekniikan eri komponenttien välille. "Tehokkaat COTS-tietokoneet ja -komponentit (Commercial-of-the-Shelf) tarjoavat merkittäviä etuja rautatieinfrastruktuurin digitalisoinnissa", Tilo Brandis selittää. Tämä tekee teknologiasta tulevaisuuden perustan rautatieinfrastruktuurille.
Pilz Object Controller on käytössä jo syksyllä: Zwieseler Spinne -hankkeessa Pintsch käyttää Pilz-teknologiaa demonstroidakseen digitaalisten ratkaisujen konkreettista toteuttamista opastin- ja keskityslaitetekniikan nykyaikaistamiseksi. Hanke on osa liittovaltion hallituksen, rautatiealan ja Deutsche Bahnin (DB) suurnopeusohjelmaa.
Lue lisää rautatietekniikan digitalisoinnista Pilzin kanssatäältä
Pintsch GmbH
PINTSCH GmbH, jonka pääkonttori sijaitsee Dinslakenissa ja jolla on tytäryhtiöt Alankomaissa ja Yhdysvalloissa, on yksi johtavista rautatieinfrastruktuurin turvallisuuteen liittyvien komponenttien, järjestelmien ja ratkaisujen toimittajista.
Tuotevalikoimaan kuuluvat tasoristeystekniikka, keskitys- ja järjestelytekniikka, materiaalinkäsittelytekniikka, akselien laskentatekniikka, vaihteenkäsittelykoneet ja vaihteenlämmitysjärjestelmät. Kehityksestä, hyväksynnästä ja suunnittelusta tuotannon ja kokoonpanon kautta käyttöönottoon ja avaimet käteen luovutukseen - kaikki tulee yhdestä lähteestä. Palvelutarjontaan kuuluvat myös huolto ja korjaus, valvonta, varaosien toimitus, korjaukset ja koulutus. Yhtiö myös rakentaa uusia rataosuuksia ja pitää niitä kunnossa keskittyen alueellisiin rataosuuksiin.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]