신원 확인 및 접근 관리 – I.A.M.

사용자 인증부터 작동 모드 선택까지 또는 데이터 및 네트워크 보안부터 접근 관리까지. 필츠는 안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현합니다!

직원 보호, 책임 보호, 생산성 및 데이터 보호 등을 어떤 방법으로 관리하시나요? 품질을 향상하는 동시에 어떻게 기계 임의 조작을 방지하시나요? 데이터와 직원을 어떻게 동등한 정도로 보호하시나요?

필츠는 “신원 확인 및 접근 관리” (I.A.M.)를 통해서 일상적인 접근 관리 문제에 대한 맞춤 솔루션뿐만 아니라 광범위한 제품 및 소프트웨어 패키지도 제공하고 있습니다. 필츠가 기계 접근 및 직원 권한을 관리하는 데 도움을 드리겠습니다. 간단한 인증부터 복잡한 접근 관리까지, 기능적으로 안전한 작동 모드 선택부터 전자식 유지보수 안전 보호에 이르기까지 모든 부문에서 도움을 드릴 수 있습니다. 또한 소중한 데이터에 대한 무단 접근과 해커의 작업장 공격으로부터 회사를 보호하는 데에도 도움을 드립니다. 필츠와 함께 한다면 올바른 솔루션을 찾아내고 안전과 보안을 한 시스템에 구현하는 것이 가능합니다.

신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)가 귀사와도 관련이 있는 이유 - 필츠의 네 가지 핵심 가치

직원 보호 아이콘

직원 보호

신체적 정신적 건강에 대한 위험 요인을 제거하는 방식으로 작업을 구성할 필요가 있습니다. 이것은 공장 및 기계류를 가동할 때 당연히 이루어져야 하는 것이지만, 실제로는 의식적으로든 무의식적으로든 충분한 주의를 기울이지 않는 경우가 너무 많습니다.

가능한 최고 수준으로 직원을 보호하려면 필츠에게 일임하여 귀사 기계의 위험 수준을 점검하기 위한 위험 평가를 실시하고 어떤 방법으로 접근 보호를 구현해야 할지를 조사하도록 맡겨 주세요. 안전 게이트와 유자격 직원에 대해 올바른 접근 권한을 부여하는 것 외에, 작동 모드를 사용하는 것도 또 다른 적합한 조치에 해당합니다. 작동 모드 선택은 PITmode 제품을 사용한 기능 안전을 통해 제어할 수 있습니다. 이에 따라 각 직원이 권한을 부여받은 작업만 수행할 수 있다는 기술적 보장이 이루어지므로 직원을 위험 및 사고로부터 최대한 보호할 수 있습니다.

책임 보호

산업 사고가 발생하는 경우 책임 있는 당사자에게 책임을 물을 수 있는지 여부가 당장의 관건입니다. 이런 이유로 생산 및 유지보수 관리자에게는 특히 회사 관리 차원에서 적절한 조치를 취하고 그러한 조치의 효과를 정기적으로 점검하는 것이 중요합니다. 그 점을 무시하는 경우 고용주와 책임 당사자는 그들의 행동 또는 태만에 대해 책임을 지게 될 수 있습니다!

예를 들어, 잠재적 조치로는 업무에 기반하여 담당자를 선정하고 교육하며 그들에게 적절한 도구를 제공하는 것이 있습니다. 조직 차원의 조치 외에, PITreader를 통한 접근 관리와 같은 기술적 솔루션을 사용할 수도 있습니다. 이런 식으로 특정 기계 또는 공정에 대해 추적 가능하고 개별적이며 임시적인 권한(필요 시)을 할당하는 것이 언제나 가능합니다.

책임 보호 아이콘
생산성 유지 관리 아이콘

생산성 보호

필요한 기계류 안전 조치를 취하기 위해 공장 생산성을 포기해서는 안 됩니다. 기계 가동 중단 시간(최악의 경우에는 인명 피해 또는 기계 손상)은 임의 조작, 잘못된 작동 또는 접근 제어 미비로 인해 종종 발생하곤 합니다. 명확한 책임, 타당한 권한 그리고 사용자 작업 기록을 통해 실수를 방지하고 최적의 추적 가능성을 확보할 수 있습니다. 접근 관리 기능을 가진 PITreader는 안전성 및 보안성 확보, 소중한 공장의 생산성 유지를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

데이터 보호

보안 관련 규격 환경이 계속 바뀌고 있기 때문에 데이터 보호 및 네트워크 보안에 대한 관심이 점점 커지고 있습니다. 보안 측면까지 고려하지 않으면 포괄적인 안전을 더 이상 보장할 수 없습니다. 총체적 안전 컨셉이 필요한 이유입니다. 2027년에 EU에서 시행될 기계류 규정에서는 향후 이 문제를 고려하게 될 것입니다.

그러나 데이터, 노하우 및 운영이 무단 접근에 의한 피해를 입지 않도록 보호하는 것은 지금 당장 필요합니다. 전환 가능한 USB 인터페이스 PIT oe USB와 같은 스마트한 제품은 해커 공격으로 인한 “외부의” 위협은 물론 부주의 때문이든 의도적이든 “내부에서 발생하는” 위협에 대해서도 보안 기능을 제공합니다. PITreader를 추가 요소로 사용하면 모든 데이터 연결을 인증을 통해 한시적으로만 활성화할 수 있습니다.

데이터 보호 아이콘

자세한 정보:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390