안전 가드는 기계 작동 중에 발생할 수 있는 위험으로부터 최대한 사람을 보호하기 위해 반드시 필요합니다. 일차적인 목표는 움직이는 기계류 부품의 위험으로부터 작업자를 안전하게 보호하는 것입니다. 가드와 같이 간단한 수단으로 위험을 방지하면서도 무단 조작 방지 요구사항을 충족하는 기술적 조치를 구현해야 합니다.
플랜트 및 기계류에 대한 안전 가드 및 안전 장치
기계류에 대한 안전 가드와 관련하여 국가에 따라 다양한 형태의 광범위한 규정이 있습니다. 예를 들어 유럽연합의 경우, 제조업체는 기계류 지침 2006/42/EC를 준수해야 합니다. 일반적으로 국가별로 운용자가 고려하고 준수해야 하는 법규가 있습니다.
제조업체가 기능이나 작동의 심각한 손상 없이 언제나 기계의 모든 위험을 제거할 수 있는 것은 아닙니다. 설계 상으로 위험을 완전히 제거할 수 없고 잔류 위험이 남아 있다면, 제조업체는 안전 장치를 제공해야 합니다. 기계류 지침에 따라, 잠재적 위험이 있는 움직이는 기계 부품은 우발적 접촉으로 인한 사고 위험을 방지할 수 있도록 설계하고 구성해야 합니다. 설계로 위험을 최소화할 수 없는 경우, ‘기계류의 움직이는 부품에는 가드 또는 보호 장치를 장착해야 한다’(부록 1, 기계류 지침).
안전 가드의 두 가지 기본 원칙
가드와 보호 장치를 사용하는 솔루션에는 차이가 있습니다. 가드는 사람들이 기계의 위험 구역에 접근하거나 들어가지 못하도록 방지합니다. 그러나, 특히 무단 조작의 위험이 커지게 될 경우, 이와 같은 고정식 장치를 선택하는 것이 불가능하거나 합리적이지 않은 경우도 있습니다. 기계류 지침 부록 1에 따라, 안전 가드는 쉽게 작동 불능이 되지 않도록 설계해야 합니다. 그렇지 않으면 기계가 CE 인증을 받을 수 없습니다. 이 경우, 보호 장치는 유용한 접근 방안입니다. 이는 물리적 분리 없이 위험 구역을 보호합니다. 예를 들어 안전 컨트롤러와 결합된 안전 라이트 커튼 등의 제어 솔루션이 여기에 사용됩니다.
안전 가드
보호 장치
- ESPE, 광전자식 보호 장치, 예: 라이트 커튼, 레이저 스캐너 또는 카메라 기반 보호 장치. 기존 ESPE 외에, 안전 레이더 시스템 또한 배리어 없는 안전 솔루션에 해당됩니다.
- 압력 또는 터치 감지 보호 장비, 예: 압력 감지 매트 또는 엣지. 이 방식은, 압력 감지 매트에서 작업을 하는 등의 경우에 위험한 동작을 중단할 수 있습니다.
- 위치 기반 안전 가드, 예: 양손 푸시버튼 또는 기타 수동으로 작동하는 제어 장치 또는 가동 장치. 이러한 장치는 일반적으로 위험 구역 외부에 배치해야 합니다. 양손 제어 장치로 프레스와 같은 기계를 작동할 때 작동자는 양손을 사용해야 합니다.
모든 조치의 경우, 충분한 안전 거리를 준수해야 그 효과를 볼 수 있습니다. 규격 EN ISO 13854, EN ISO 13855, EN ISO 13857은 필요한 근거를 제공합니다.
기계의 안전 장치는 용도에 따른 작동 중 작업이 불필요하게 방해받지 않도록 설계해야 합니다. 이는 안전 기계류 제조의 원칙에 관한 규격인 EN ISO 12100의 최소 요구사항입니다.
안전 가드의 무단 조작
안전 가드를 무단 조작하면 효과가 없어지거나 기능이 크게 저하됩니다. 그 결과 기계가 용도와 다르게 사용되거나 제조업체가 의도한 보호 조치가 무용지물이 됩니다.
우선 무단 조작이 어떻게 발생하는지는 의미가 없습니다. 사고 통계에 따르면 많은 기업이 무단 조작의 위험을 과소평가하고 있습니다. 기계 제조업체와 운영회사는 모두 작업자를 보호하기 위해 사양을 준수할 법적 의무가 있습니다. 이를 위해 기계 제조업체가 기계를 설계할 때와 운영회사가 운영할 때 모두 고려하고 구현해야 하는 관련 규격이 있습니다. 직원이 기계를 작동할 때 부상을 입는 경우, 양 당사자는 형법의 적용을 받을 수 있습니다. 특히 안전 가드의 무단 조작으로 인해 사고가 발생한 경우에 그렇습니다.
분야별 살펴보기
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr