이동식 가드는 일반적으로 기계식으로 기계 프레임에 연결되거나 기계에 가까운 고정 부품에 연결됩니다. 가드에 경첩을 달아 고정하거나 레일에 장착할 수도 있습니다. 이러한 가드는 공구를 사용하지 않고 열 수 있으며, 닫혀 있을 때만 효과가 있습니다.
이동식 가드
안전 솔루션으로서의 인터록 장치
이동식 가드를 인터록 장치와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 안전 게이트가 개방되면 인터록 장치는 위험한 기계 기능이 정지되었는지 확인하고 예기치 않은 재시작을 확실하게 방지합니다.
이동식 가드에 대한 표준
표준 | 제목 |
---|---|
EN ISO 14120 |
기계류 안전 |
EN ISO 14119 |
기계류 안전 - 가드와 연결된 인터록 장치. 설계 및 선정 원칙 |
예기치 않은 기계 가동/재시작에 대한 보호
안전 가드가 가동되면 보호 구역을 소개한 후 기계가 자동으로 재시작되지 않습니다. 재시작하려면 위험 구역 밖에서 육안으로 확인하면서 제어 장치를 리셋해야 합니다.
정전 후 에너지 공급이 재개될 때 또는 제어 시스템 고장으로 드라이브가 예기치 않게 가동되기 시작할 때 등이 여기에 해당됩니다.
예기치 않은 가동/재시작에 대한 보호 표준
표준 | 제목 |
---|---|
EN ISO 14118 |
기계류 안전 |
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?