South Korea | 한국어

CE 마킹

2005년에 제조된 기기의 E-STOP을 비상정지로 이름을 변경해야 합니까?

질문: 2005년에 제조된 기기를 개조할 예정입니다. 그러나 이러한 변경으로 인해 기기에 큰 변화가 생기지는 않습니다. E-STOP 버튼의 경우 2005년과 마찬가지로 E-STOP 라벨이 부착되어 있습니다. E-STOP을 비상정지로 이름을 변경해야 합니까?

답변: 이러한 변경이 기기에 큰 변화를 주지 않으므로 해당 기기가 당시 표준과 지시사항을 준수한다면 사용해도 문제 없습니다.

그러나, 현재의 라벨로 인해 위험한 상황에 이를 수 있는지 확인할 것을 권장합니다. 기기에 전기적 위험 상황(예: 고전압 시험)이 발생할 수 있고, E-STOP 라벨이 실제와 다른 효과를 나타낼 수 있는 경우를 들 수 있습니다.

라벨 변경 비용이 크지 않다면 현재 법적인 규정을 준수할 수 있도록 라벨을 수정할 것을 권장합니다.

최종 수정 일자: 2015-08-20 오후 1:56
작성자: Pilz GmbH & Co. KG
개정: 1.0