South Korea | 한국어

CE 마킹

이미 CE 인증을 받은 기존의 기계를 새로운 부분품 기계와 조립하려고 합니다. 새로운 기계는 새로운 CE 인증 절차를 진행해야 할까요?

이미 CE 인증을 받은 기존의 기계를 새로운 부분품 기계와 확장/조립하려고 합니다. (선반에 핸들링 장치를 부착하려 함) 조립된 새로운 기계는 새로운 CE 인증 절차를 진행해야 할까요?


새로운 EC 적합성 선언서를 작성해야 할지 알아보려면, 먼저 조합된 기계가 기계 조립체인지 평가해야 합니다. 제시된 상황에서, 대답은 "그렇다"입니다. 기계 조립체를 제작한 경우에는 CE 인증이 요구됩니다. 그 결과, 위에 묘사된 배열의 기계를 위한 새로운 EC 적합성 선언서를 작성해야 합니다.

평가에서 가장 우선하여 고려해야 할 사항은 기계(이 경우에는 선반)가 제작된 시기가 1995년 이전인지 이후인지 확인하는 것입니다. 만일 1995년 이전에 제작되었다면, 기계는 최소한의 요건으로 산업 안전 규정에 지정된 사항을 준수해야 합니다. 1995 이후에 제작되었다면, 처음 이용 가능해지는 시점에 CE 인증 절차를 수행해야 합니다.