South Korea | 한국어

안전 관련 장비

어떤 기계에서 비상정지 장치가 작동될 때, 개별 기계마다 초기화/승인해야 합니까?

질문:
다수의 개별 기계로 이루어진 기계가 있습니다. 부속 기계들은 각기 별도의 컨트롤러가 장착되어 있습니다. 또한, 더 높은 레벨의 컨트롤러/제어 센터도 있습니다. 비상정지 장치가 작동되면, 비상정지 명령을 개별 기계마다 초기화해야 합니까? 아니면, 플랜트를 재시작할 수 있도록 개별 기계에 대하여 더 높은 레벨의 제어 센터에서 활성 비상정지 명령을 초기화할 수 있습니까?

답변:
이 질문에 대한 답은 DIN EN ISO 13850의 4.1.6 조에 있습니다. 이 문서에서는 비상정지는 처음 발동한 장소에서 초기화해야 한다고 되어 있습니다. "영향을 받지 않은" 비상정지 푸시버튼들은 초기화할 필요가 없습니다.