South Korea | 한국어

안전 관련 장비

유지보수 해치의 보호에 관한 조항은 어느 표준/규정에 있습니까?

질문: 유지관리 해치는 나사 조임(육각)만으로 충분합니까? 아니면, 보호 그릴도 장착해야 합니까?

답변: 유지관리 해치나 문을 안전 게이트 스위치로 보호할지 설계를 통해 보호할지는 위험성 평가에 달렸습니다.
유지관리 해치나 문을 얼마나 자주 열어야 하는지, 어떤 위험 요소가 존재하는지, 설계 솔루션을 구현할 수 있는지 미리 확인할 필요가 있습니다.
일단 이런 사항을 확인하면, 안전 가드를 위한 유형을 결정할 수 있습니다.

설계 기반의 안전 가드는 특수한 공구를 사용하여 개방할 수 있고 그로 인해 다른 어떤 위험 요소도 발생하지 않는 방식으로 구축해야 합니다.

해법에 안전 컴포넌트가 포함되는 경우, 다음 질문을 검토해야 합니다.
- PL 수준은?
- 위험한 움직임이 많은가?
- 기타 등등.

위험성 평가의 일부로서 기계류 지침 2006/42/EC 및 DIN EN ISO 12100을 고려해야 합니다.

유지관리 해치 또는 문에 대하여 다음 표준을 고려할 수 있습니다:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953