South Korea | 한국어

안전 관련 장비

시작 버튼과 "시작 위치로 이동" 버튼을 어떻게 PNOZmulti에 읽어 들일 수 있습니까?

질문:

안전 작업을 구현하기 위하여 PNOZmulti를 이용하고 있습니다. 시작 버튼을 사용해 자동 사이클을 시작하고, 기계가 시작할 준비를 하도록 "시작 위치로 이동" 버튼을 사용합니다. 두 버튼은 기계의 안전장치들(안전 라이트 커튼 등...)을 초기화하고, 그런 다음에 모든 안전장치가 활성화되면 동작을 시작합니다. 질문: 이 버튼들을 어떻게 PNOZmulti에 읽어 들일 수 있습니까?
1) PNOZmulti의 안전 입력으로?
2) PNOZmulti의 비-안전 관련 입력으로?
3) 표준 컨트롤러에 입력한 후에 필드버스 모듈을 통해 PNOZmulti로 이전?

 

답변:

버튼들은 PNOZmulti의 안전 입력을 통해 읽어 들일 수 있습니다. 하지만 대부분 경우에 이것이 필수적이지는 않습니다.
플랜트의 위험성 평가는 버튼들에 안전 관련 평가가 필요한지 판단할 것입니다.
모든 안전장치가 켜지고 오류 없이 작동할 때만 플랜트의 위험한 움직임이 실행되므로, 대부분의 경우 시작 또는 초기화 버튼은 PNOZmulti의 비-안전 관련 입력을 통해 읽어 들이거나 표준 컨트롤러 입력으로 읽어 들일 수 있습니다.

유의 사항:
안전 가드를 초기화하거나 플랜트를 시작하는 것은 의도적인 액션이어야 합니다.
시작 버튼과 "시작 위치로 이동" 버튼은 안전 가드를 초기화하고 플랜트를 시작하므로, 버튼을 두 번 작동하도록 하거나 안전 가드를 초기화하는 추가 버튼을 설치해야 합니다.
초기화 버튼이 있는 위치에서 위험 구역이 보여서 위험 구역 안에 아무도 없는 것을 눈으로 확인하는 것이 중요합니다.