South Korea | 한국어

작동 안전

대형 머시닝 센터에서는 어떤 안전 개념을 적용해야 합니까?

산업 안전 규정(BetrSichV)에 따르면, 낙하 또는 사출되는 아이템을 차단하는 연속적인 보호 울타리(부속서 1 No. 2.5 BetrSichV)는 대형 플랜트와 기계류에는 항상 사용할 수 없다고 되어 있습니다. 대형 공작물은 크레인으로만 취급할 수 있기 때문입니다.

기계류 안전을 위한 안전 개념을 설계할 때는, 일반적으로 기계를 조립하고 셋업할 때 운영자가 움직일 수 있는 여유를 충분히 허용하는 것이 필요합니다(감소 속도와 회전 속도도 고려). 공작물을 어디까지 사출할 수 있는지 범위를 고려할 때는 에너지 계산을 적용해야 합니다. 결과는 "반폐쇄적" 안전 개념입니다. 이 안전 개념에서는 조직과 개인 보호 장비가 중요한 역할을 수행합니다.

작동 안전을 위한 기술 규정(TRBS) 2111, parts 1 및 2도 여기서 고려할 사항입니다.