South Korea | 한국어

작동 안전

"공인 기계류 안전 전문가"(CMSE) 자격을 얻으려면 어떤 요건을 충족해야 합니까?

CMSE 공인 기계류 안전 전문가가 되기 위한 교육에는 기계류 안전과 관련된 복잡하고 까다로운 기술적 질문이 항상 수반됩니다. 교육 센터에서는 법규, 표준, 안전가드 기술부터 기능 안전 분야에 대한 상세한 검토까지 필수적인 기술 지식을 제공합니다. 교육생은 위험 분석에서 안전 개념 생성, 플랜트/기계류를 시장에 내놓는 올바른 절차에 이르기까지 광범위한 지식을 얻습니다.


자세히 설명하면, 주제별 교육 내용은 다음과 같습니다:
모듈 1: 안전에 대한 소개: 보건 및 안전 보호, 관련된 안전 규정 소개, 고용인과 설계 엔지니어의 책임.
모듈 2: 기계류 안전 및 직업 안전: 기계류와 관련된 법률, 작업 장비 지침 이용, CE 마킹
모듈 3: 위험성 평가: ISO 12100에 따른 위험성 판단, 위험성 판단을 위한 방법론
모듈 4: 기계적 안전가드: 전기적 안전과 그 구성요소, 안전 구성요소의 분석, 요구사항과 적용 분야
모듈 5: 제어 시스템의 기능 안전: 기능 안전 사양 ISO 13849-1, EN ISO 13849-2에 따른 확인과 검증, EN ISO 13849-1의 조치 및 구현, IEC 62061, EN ISO 4413(유압) 및 EN ISO 4414(공압)


자세한 정보는 www.cmse.com에서도 확인할 수 있습니다.