South Korea | 한국어

표준 관련 정보

새로운 표준 ISO 17305는 언제 도입되며 어떤 내용이 담겨 있습니까?

IEC/ISO 17305은 2년간의 준비 기간을 거쳐 2016년부터 시행될 예정입니다.

IEC/ISO 17305 표준은 EN ISO 13849와 IEC 62061의 조화 표준입니다. 앞으로는 이 새로운 IEC/ISO 17305가 중간에 고려해야 할 조치와 단계뿐 아니라, 플랜트 및 기계류의 기능상 안전도 규정하게 됩니다. 이와 같은 이른바 표준의 '통합'은 전 세계적으로 적용됩니다. 통합 목적은 표준화와 단순화입니다. 이러한 목적은 현재 나란히 시행되고 있는 EN ISO 13849와 IEC 62061을 완전히 대체하여 앞으로는 IEC/ISO 17305만 시행함으로써 달성할 수 있을 것입니다.

 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr