칩 카드를 교환한 후 기본 기기에서 고장 LED에 빨간불이 들어오는 이유는 무엇입니까?

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti

칩 카드에 있는 사용자 프로그램은 기본 기기 PNOZmulti의 내부 메모리에 있는 사용자 프로그램과 동일해야 합니다. PNOZmulti는 시작할 때마다 이 부분을 점검합니다. 사용자 프로그램이 다르면 PNOZmulti에서 고장 LED에 불이 들어옵니다. 칩 카드에 있는 사용자 프로그램을 복사하려면 다음과 같은 절차를 수행해야 합니다.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • PNOZmulti의 전원 장치를 끕니다.
  • 새로운 사용자 프로그램이 들어 있는 칩 카드를 장치에 삽입합니다.
  • 출력 OA0과 입력 i19 사이에 링크를 삽입합니다.
  • 전원 장치를 켭니다.
  • DIAG-LED가 노란색으로 깜빡입니다.
  • 전원 장치를 끕니다.
  • 출력 OA0과 입력 i19 사이의 링크를 제거합니다.
  • 전원 장치를 다시 켭니다.
  • PNOZmulti가 새 프로그램을 적용해 시작됩니다.

PNOZmulti mini 및 PNOZmulti 2:

  • PNOZmulti의 전원 장치를 끕니다.
  • 새로운 사용자 프로그램이 들어 있는 칩 카드를 장치에 삽입합니다.
  • 전원 장치를 켭니다.
  • 디스플레이에 프로젝트 이름과 '수락하시겠습니까?'가 표시되면 5초 동안 회전 스위치를 아래로 내렸다가 놓아줍니다.
  • PNOZmulti가 새 프로그램을 적용해 시작됩니다.

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?